工业安全解决方案资源

安全性和生产率解决方案

了解详细介绍安全解决方案优势的资源。

筛选器和优化

人机协作应用:您需要了解的事情

在汽车工厂中,人与机器的交互方式正从根本上发生变化。人机协作技术使得功能安全比以往任何时候都重要。

2018 年关于工人安全与生产率的 10 点建议

新的一年已然展开,当前的趋势仍将延续——不断演变的劳动力群体、全球化进程、利用信息洞察工厂运营以及安防问题。在跨入 2018 年的这一刻,我们总结了 10 点建议来帮助您提升安全水平与生产率。

让企业跻身卓越安全水平 - 工业物联网带来安全意识和分析能力

安全的工作环境是实现卓越运营的基础。如果工作场所的人身安全与安防得不到保障,员工便无法专注于日常工作或旨在提高生产率的改进活动。

安全与安防:必须两者兼顾

传统意义上的安全和安防是两个独立的概念,但在工业生产中,安全与安防程序却紧密相关。您必须考虑并解决网络安防威胁对运营相关人员、基础设施和环境造成的影响。

拥抱协作式机器人的未来

协作式机器人技术正在快速发展,但这产生了有关工作人员安全性的问题并涉及到合规性。

稳定您的运营,面向未来生产

专注于可靠的设备,提供安全的工作场所和环境合规性。

提高安全设计效率

参与机器制造过程的 OEM 和最终用户可以获得这些技术和设计工具,以帮助他们提高安全系统设计的速度、准确性和效率。

最大限度地增加机柜空间,同时降低成本

进取号船员从不担心空间限制 - 但您的控制系统可享受不到那份无限空间的奢侈。

食品和饮料包装机器安全

新技术提供了重要的机器安全解决方案,但包装生产线仍有许多制造商必须考虑设立工厂的领域。

世界在变,安全第一不能变

停机浪费金钱,而一旦发生安全事故,损失会更多。是时候应该检查或升级您的安全系统了。

油气行业的人才缺乏困境

石油和天然气行业 60% 的员工已超过 45 岁*。这个原本就面临着诸多挑战的行业如今又遇到一大难题:大量具备专业实践知识和丰富经验的员工即将退休。

流程和设备的安全性挑战

工业过程和机器的安全性始终是确保人身安全、遵循相应标准和法律的关键问题,也是有关供应链和品牌声誉风险的关键问题。

机械安全:标准推动技术发展

通过在标准化委员会中精诚合作,解决方案供应商与最终用户共同确立了机械安全的新准则。凭借电子安全功能和基于软件的安全功能,最终用户不仅能够改善工作人员的安全状况,还能提高机器生产率。

巧克力短暂生命中的一天

当我们购买巧克力时,味道并非消费者关注的唯一。通过新奇、创新的包装技术打造抢眼的包装是第一时间吸引客户注意的关键。