工业安全解决方案资源

安全性和生产率解决方案

了解详细介绍安全解决方案优势的资源。

筛选器和优化

千里之外,一键炼钢

提到炼钢的场景,想必许多人脑海中浮现出这样一幅画面:钢炉前热浪翻滚、烟气熏人,工人们穿着厚厚的防护服,戴着厚厚的防护帽和手套,大汗淋漓的在铁花飞溅的炉口测温、取样。如今,这样的场景早已一去不复返。安静整洁的高炉控制室中,大屏幕上实时显示高炉的运行情况,任何炉前波动,都可以通过系统平台汇报、诊断、分析、决策。不仅大大提高了系统运行的效率,更为安全、稳定的钢铁生产提供了保障。

当农业邂逅数字化,开启钾肥“智造”新时代

当古老的农业与先进的数字化技术结缘,农业正在绽放全新的魅力,罗克韦尔自动化藉由先进的自动化与信息化技术,服务现代农业发展,协助改善土壤性能,大大提高农作物产品产量,为农韵盛景再添华章。

新型座椅升降系统有效减少人工工作量

为阿德莱德会议中心设计自动座椅系统,以减少人工工作量,同时减少改变布置所需时间

罗克韦尔自动化产品和解决方案

《自动化前沿》的此部分介绍了罗克韦尔自动化亚太地区的新产品和解决方案。

让您的机器变得更智能、更安全

智能机器与设备助力打造更智能的制造企业。它们有助于提高产品质量,减少停车时间并提高生产率

工程师功能安全:SAF-TUV2T

学员将在此课程中了解现行标准如何规定机器功能安全的设计和证明。

技术人员功能安全:SAF-TUV0T

技术人员将了解现行标准如何规定安全设备和组件的选择、组装、安装、验证和维护,以减少机器所造成的危害。

机械功能安全介绍

机器功能安全标准的入门级课程,强烈建议参加本课程,以便学生为 Rockwell Automation®/TÜV Rheinland 工程师认证课程做好准备。

GuardLogix 应用项目开发

本课程提供了有关如何针对 GuardLogix® 系统创建 Studio 5000 Logix Designer® 项目的指导。

工业网络架构:高级部分 1

本课程将帮助您成为由职务相当的人领导的多功能团队中值得信赖的领域专家。

工业网络架构:高级部分 2

了解虚拟化和工业数据中心如何帮助您部署强大的网络基础设施。

RASWin 安全生命周期文档软件

RASWin 提供一致、可靠、文档化的安全解决方案,可帮助您简化开发、提高合规性并降低成本。

IFA SISTEMA 软件

使用此工具可为控制系统中的安全相关控制组件建模,以自动计算获得的性能等级 (PL)。

Rockwell Automation SISTEMA 库 2019-04

将此 Rockwell Automation SISTEMA 库与 IFA SISTEMA 软件结合使用,以根据 (EN) ISO 13849-1 通过机器控制系统的安全相关部件计算性能等级。

工业安全法规和标准

针对全球法规合规性和标准的最新变更提供咨询和指导。

安全功能文档

构建安全功能时要将最大限度降低风险和加速开发考虑在内。

工业物联网时代的安全和风险管理

本电子书就安全的商业价值给予了新的解读。它介绍了采用安全和风险管理最佳范例与运营优势之间的明确关系。

全新的开始,让我们踏上智能之路

借助我们的智能设备和工具,让安全成为机器的核心功能,企业可以在他们的智能制造之旅中走得更远。

准备好简化机器安全?

GuardLink 技术将实现智能安全以提升性能,并将安全与互联企业相连

工厂升级带来安全与生产率提升

两家行业领导者在老旧工厂中安装创新安全解决方案后成功提高安全性和生产率。

人机协作应用:您需要了解的事情

在汽车工厂中,人与机器的交互方式正从根本上发生变化。人机协作技术使得功能安全比以往任何时候都重要。

2018 年关于工人安全与生产率的 10 点建议

新的一年已然展开,当前的趋势仍将延续——不断演变的劳动力群体、全球化进程、利用信息洞察工厂运营以及安防问题。在跨入 2018 年的这一刻,我们总结了 10 点建议来帮助您提升安全水平与生产率。

人员和资产安全服务宣传册

服务提供商可以帮助企业降低安全风险,实现合规性并提高生产能力。

让企业跻身卓越安全水平 - 工业物联网带来安全意识和分析能力

安全的工作环境是实现卓越运营的基础。如果工作场所的人身安全与安防得不到保障,员工便无法专注于日常工作或旨在提高生产率的改进活动。

安全与安防:必须两者兼顾

传统意义上的安全和安防是两个独立的概念,但在工业生产中,安全与安防程序却紧密相关。您必须考虑并解决网络安防威胁对运营相关人员、基础设施和环境造成的影响。

智能安全交互宣传册

本交互宣传册介绍我们的智能安全产品如何成为互联企业不可分割的组成部分,以及它们如何帮助增强安全性,同时优化您的生产和维护。

探索安全如何帮助提高生产率

为了演示现代安全解决方案的优势,我们制作了大量的安全场景动画。

智能安全宣传册

本宣传册介绍我们的智能安全产品如何成为互联企业不可分割的组成部分,以及它们如何帮助增强安全性,同时优化您的生产和维护。

创建一流的机器设计

了解如何针对安全性和生产率对机器进行优化,从而使产品和服务在竞争中脱颖而出。

机器制造商的安全成熟度评估

开启您的安全成熟度之旅。

最重要的资产:安全与网络安全

在组织实施互联的信息化架构以帮助提高生产率、效率和安全性时,工业网络安全是首要考虑的问题。然而,随着工业运营的互联水平越来越高,网络安全隐患本身带来的安全问题常常会被忽略。

本年度制造安全卓越奖公开征集提名

在智能制造时代,大家将主要精力都放在如何推动创新和提高生产率上,而这往往会造成对安全和网络安全问题的忽视。在工厂内,我们需要保护员工和设备的安全;在工厂外,我们有责任保护环境以及人们赖以生存的关键基础设施和物资。

SISTEMA 库法律通知

在使用 Rockwell Automation SISTEMA 库之前查看这些条款和条件。

450L-B GuardShield 安全光幕

该视频展示了创新的 450L-B GuardShield 安全光幕系统如何通过创新的插件模块使每个收发器可用作变送器或接收器。

借助安防手段确保安全

阅读我们的白皮书,了解在您将工业风险管理引入互联企业中时如何通过信息安全来增强安全性。

制造安全卓越奖

这个备受瞩目的奖项专门授予一流的制造公司。这些企业整合了综合安全计划的三大核心支柱。

Safety Automation Builder 软件

Safety Automation Builder® 可帮助您提高合规性并降低开发安全系统的成本。

安全性投资回报工具

我们的安全投资回报工具有助于改善安全性、减少索赔、提高生产力并解决安全应用特有的其他问题。

最终用户的安全成熟度评估

了解您的安全成熟度水平,以及如何在安全性和生产率方面达到世界一流的绩效。

设计服务

安全功能要求规范可用于审查安全风险评估建议。

重塑互联企业安全格局

互联企业能够充分发挥安全性和运营数据的强大威力,从而大幅提高安全合规性和绩效。

拥抱协作式机器人的未来

协作式机器人技术正在快速发展,但这产生了有关工作人员安全性的问题并涉及到合规性。

稳定您的运营,面向未来生产

专注于可靠的设备,提供安全的工作场所和环境合规性。

提高安全设计效率

参与机器制造过程的 OEM 和最终用户可以获得这些技术和设计工具,以帮助他们提高安全系统设计的速度、准确性和效率。

带有 RASWin 的 Safety Automation Builder

一种功能强大的直观用户界面,有助于简化开发过程,提高合规性,并降低与安全系统设计流程相关的成本。

最大限度地增加机柜空间,同时降低成本

进取号船员从不担心空间限制 - 但您的控制系统可享受不到那份无限空间的奢侈。

食品和饮料包装机器安全

新技术提供了重要的机器安全解决方案,但包装生产线仍有许多制造商必须考虑设立工厂的领域。

《自动化前沿》第48期

完整下载第48期《自动化前沿》——罗克韦尔自动化产品、销售、行业、市场团队与客户、合作伙伴合力打造的精品杂志

托盘堆垛机功能安全指南

该规范指南涵盖安全继电器或可配置控制器解决方案从输入设备到最终电源元件的实施。

Safety Automation Builder 软件演示

观看此视频以了解 Safety Automation Builder 的工作原理。

安全与不断变化的全球劳动力

全球劳动力在不断地发展变化。公司必须充分运用每位员工(不管年轻还是年长、技能高还是低)的能力。他们必须确保工人安全、高效地实施生产。了解您可以采取哪些步骤。

食品和饮料行业:安全指南

一流制造商实践 3“C”标准来提高安全性和生产率:文化、合规性和资本。

安全服务可扩展评估

主动、可扩展的方法可以帮助您优化安全性和生产力。做出明智的决策。评估机器审核、防护、安全和基于团队的风险评估。

一种全方位的安全方法

了解技术、全球标准和开放式系统如何帮助提高生产率和整体设备效率。

利用风险管理模型提高安全性

了解如何通过有效管理生产率、质量、风险和安全 (PQRS) 提升制造赢利能力和可持续性。

安全供应链帮助实现可持续发展的业务

整个供应链都需要安全、可持续的实践,这使得公司能够保护甚至进一步强化自己的品牌。

提高安全性的风险管理方法

本白皮书重点介绍了业务流程和技术孵化器在提高工业环境安全性和生产率中发挥的作用。

提高安全成熟度的五个步骤

依照提高安全成熟度的五个步骤制定定制计划,以降低风险并提高生产力。

Safety Maturity Index 视频

观看 Safety Maturity Index 工具如何帮助您从安全策略中获得一流的成果。

弧闪研究简介

Rockwell Automation® 弧闪分析服务是一种减少设备出现弧闪风险的全方位方法。

世界在变,安全第一不能变

停机浪费金钱,而一旦发生安全事故,损失会更多。是时候应该检查或升级您的安全系统了。

油气行业的人才缺乏困境

石油和天然气行业 60% 的员工已超过 45 岁*。这个原本就面临着诸多挑战的行业如今又遇到一大难题:大量具备专业实践知识和丰富经验的员工即将退休。

流程和设备的安全性挑战

工业过程和机器的安全性始终是确保人身安全、遵循相应标准和法律的关键问题,也是有关供应链和品牌声誉风险的关键问题。

Three Crucial Elements for Best-in-Class Safety

了解行为、规程和技术对于安全的重要性。

机械安全:标准推动技术发展

通过在标准化委员会中精诚合作,解决方案供应商与最终用户共同确立了机械安全的新准则。凭借电子安全功能和基于软件的安全功能,最终用户不仅能够改善工作人员的安全状况,还能提高机器生产率。

AIC 克服了复杂性和时间挑战

位于印度的这座新建轧钢机项目部署了最先进的集成控制解决方案,在热试车的几天内即实现了最佳生产率

安全系统设计延长了正常运行时间

在设计阶段采用的集成化安全技术能够提高机器可用性、降低平均修复时间并提高生产率。

燃气热电厂更换陈旧的分布式控制系统

燃气发热发电厂使用最先进的过程控制系统代替过时的 DCS。Ripon Cogeneration 借助 PlantPAx 系统提高了运行性能。

安全服务概览

了解广泛的安全服务产品组合(从一整套安全评估到定制安全解决方案)。

巧克力短暂生命中的一天

当我们购买巧克力时,味道并非消费者关注的唯一。通过新奇、创新的包装技术打造抢眼的包装是第一时间吸引客户注意的关键。

Arkema 解决安全问题并消减成本

化工公司迁移到 PlantPAx™ 过程自动化系统,以提供复杂的批次和配方功能,从而解决质量和一致性问题。

安全自动化构建器概览

观看简短的动画视频,了解安全自动化构建器的优势。