安全系统开发工具

简化安全系统开发以缩短时间并提高合规性

安全生命周期方法可以显著缩短安全系统开发时间并提高合规性。这种方法在安全标准和我们的开发工具中进行了概述。

了解安全系统的投资回报 (ROI),记录并管理安全生命周期的进度,开发安全系统,了解特定安全功能的详细信息。这些工具可以帮助确保您的系统的合规性和生产率。

Safety Automation Builder

使用此免费软件简化安全系统开发

Safety Automation Builder® 是一种免费的软件工具,可以帮助您简化机器安全设计和验证,缩短时间,并降低成本。通过与我们的风险评估软件相集成,可为您提供一致可靠并且有据可查的功能安全生命周期管理。

SISTEMA 工具可以自动计算从机器控制系统的安全相关部件中获得的性能等级。

预配置安全功能

安全功能性能:设置、配置和布线

机器安全功能由包括输入设备、逻辑设备和输出设备在内的多项要素共同构成。这些要素相互搭配,提供根据 ISO 13849-1 规定的性能等级计算出的保护等级。

构建这些安全功能时,请将最大限度降低风险和加速开发考虑在内。我们的安全功能文档中提供的信息示例包括:

  • 设置和布线
  • 材料单
  • 布线方案
  • 配置
  • 检验和验证计划
  • 性能等级计算

托盘堆垛机机器安全

更安全的机器应用指南

托盘堆垛机和卸垛机可能很危险。我们已开发了一个指南,可以帮助您解决托盘堆垛机和卸垛机的相关安全问题,该指南涵盖评估流程、设备选择、系统配置和验证。

必须执行针对单个机器的全面计划。我们的顾问可以帮助您制定这项计划,并解决您查明的安全问题。

安全投资回报工具

了解您的安全投资的经济回报

安全项目的投资回报 (ROI) 包括减少的直接和间接伤害成本、采用技术所带来的生产率提高以及在安全应用项目独有问题上的其他优化。

 

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/zh/CN_det_safety-dev-tools row-5

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。