安全服务

遵守安全标准以降低风险并提高生产效率

随着全球安全标准和技术的不断发展,制造安全逐渐成为优化生产的有力工具。实施工业安全标准和技术有助于改善风险管理并减少伤害。这些标准还可以大幅提高制造生产力和效率,并显著增强员工和客户的信心。

挖掘综合安全服务的潜力

安全并不一定是生产力或经营成本的负担。相反,它可以成为一种强大的工具,给您的员工、运营和盈利能力带来诸多优势。我们的人员和资产安全服务满足上述要求。我们可以帮助您保护员工并遵循最新标准。我们可以与您一起寻找提高安全性、降低风险并优化人员和资产生产力的方法。

上锁挂牌和危险能量控制

危险能量控制服务为您提供全面的数字化上锁挂牌 (LOTO) 解决方案。我们的上锁挂牌服务可以帮助您有效执行所有机械、气动、化学、液压或热力设备的日常维护。我们将评估每家公司独特的危险能量控制需求。然后,我们定制一个满足您内部要求以及国家/地区和全球适用法规的解决方案。如果使用我们全方位的安全服务组合,我们的服务还支持替代保护措施的实施。该支持可通过经验证的安全控制系统在机器上提供替代断电程序 (ADP)。

从审核和服务到培训和数字化,世界各地的公司都认为我们的上锁挂牌解决方案是帮助确保员工安全的十分有效的方式。

电气安全服务

如果投资于电气安全以避免弧闪,您就可以:

  • 帮助保护员工免受伤害
  • 在不降低生产力的情况下提高安全性
  • 保持设备符合标准
  • 管理员工意识和培训

我们可以帮助您主动规划日常维护,并识别和减轻可能导致弧闪或爆炸的潜在危险。我们全面的弧闪研究为您的系统和设备提供全面的分析,从而帮助降低风险、提高员工或承包商的能力、改进文档以及实现合规性。我们还可以提供年度维护协议,以此帮助确认您的弧闪相关文档处于最新状态并符合最新标准。

    机器安全服务

    作为最大的全球工业安全提供商,我们能够帮助减少伤害并降低成本,同时提高生产力。我们灵活的解决方案可以满足您的生产需求并正确记录安全规程。我们采用定义明确的过程确定评估和降低机器风险所需的步骤,从而帮助提高安全性。评估有助于估计工厂风险,并支持能够提高员工和机器安全的明智决策。我们对设备设计及应用的彻底审查可以提高整体安全性。验证系统是否在规定的参数和标准范围内运行。

    实施工业安全标准

    安全评估

    提高机器生产率,同时保持工作场所安全。安全系统控制设计、集成和启动服务包括:

    • 风险
    • 危险
    • 弧闪分析
    • CE 标志
    • 上锁挂牌
    • 停止时间
    • 安全电路
    • 过程安全

    验证

    我们的验证服务可以帮助您确认安全系统安装正确并且功能正常。我们评估电路性能、容错、故障动作、软件逻辑、设备应用和设备功能。我们可以重置所有操作模式的操作。我们的评估服务包括:

    • 安全电路分析
    • 机器停止时间服务
    • 一致性审核
    • 安全系统验证

    集成和启动

    提高机器生产率,同时保持工作场所安全。安全系统控制设计、集成和启动服务包括:

    • 电路/逻辑设计
    • 安装
    • 弧闪补救
    • 马达控制中心弧闪升级

    我们还提供合规性咨询服务,其中包括:

    • 功能安全(ISO 13849-1 和 IEC 62061)
    • ISO、ANSI、IEC、CE、OSHA、NFPA、CSA
    • CE 规范

    培训服务

    授权的 TÜV Rheinland 认证提供商

    我们与 TÜV Rheinland(世界上最负盛名的工业安全组织之一)合作,为技术人员和工程师提供功能安全专家培训。这些 TÜV Rheinland 认证培训课程是我们的安全培训产品/服务的基石。要了解有关课程的更多信息,请联系您的认证分销商或销售办事处。

    OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/zh/CN_det_services-saf row-7

    我们能帮助您做些什么?

    Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。