Safety Automation Builder

使用软件工具简化安全系统开发

Safety Automation Builder® 是一种免费的软件工具,旨在帮助简化机器安全系统设计和验证。

设计您的安全系统

Safety Automation Builder 可简化安全系统设计,以便于提高合规性,降低成本,并指导您完成安全系统开发。该指南包括安全系统布局、产品选择和安全分析,可以帮助您满足全球标准 (EN) ISO 13849-1 规定的机器安全性能等级 (PL) 要求。

通过与 RASWin 风险评估软件* 集成,可以帮助您在整个功能安全生命周期内管理进度,并在流程和机器验证的每个步骤中组织信息。RASWin 将安全生命周期的步骤联系在一起,可以避免以下方面的系统失效:

  • 安全功能规范
  • 性能等级要求 (PLr) 指定和 PLr 计算
  • 安全电路验证
  • 文档

RASWin 软件需要年度订阅费。

下载 Safety Automation Builder

Safety Automation Builder 可免费供您下载。此工具的功能包括可以:

  • 导入在设计流程中使用的机器图纸
  • 创建区域、控制面板和危险
  • 确定防护位置和进入点
  • 选择包括输入、逻辑和输出设备在内的安全等级硬件,以帮助保持合规性和性能等级
  • 设计验证
  • 创建 SISTEMA 导出文件
  • 创建简洁的报告
  • 生成材料单 (BOM)

SISTEMA 性能等级计算器

SISTEMA 工具可以自动计算从机器控制系统的安全相关部件中获得的性能等级。我们的机器安全产品数据现在以库文件的形式提供,可用于 SISTEMA 计算工具。二者的结合可节省时间,并全面支持机器和系统设计人员根据 (EN) ISO 13849-1 进行安全评估。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/safety_dev_tools/zh/CN_det_safety-automation-builder row-5

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。