机器安全

安全自动化领域的全球领导者

试想一下确实可提高生产率和运营绩效的机器安全方法。采用全方位机器安全方法的公司显著提高了整体设备效率。这些公司的计划外停机时间更少,且工伤率不到业界平均水平的一半。了解这是如何实现的。

优化安全性和生产率

提高生产率的替代措施和技术

随着全球安全标准和技术的不断发展,制造安全逐渐成为优化生产的有力工具。了解现代化的安全技术如何帮助保护员工安全并简化编程和启动。这些技术不仅有助于缩短计划外停机时间和平均修复时间 (MTTR),而且还有助于简化上锁挂牌程序。

缩短开发时间并提高合规性

使用我们的开发工具和安全标准中列出的安全生命周期方法可显著缩短安全系统开发时间并提高合规性。

了解这些工具如何帮助您:

  • 简化开发过程
  • 确定投资回报
  • 评估并设计安全系统和安全功能
  • 选择合适的安全设备
  • 确保系统符合全球安全标准

可扩展的安全解决方案

我们是工业自动化和安全领域的全球领军企业以及技术创新企业。可扩展的智能安全解决方案允许您选择所需的集成度级别和规模。您可以选择应用最适合您的应用场合的相应安全解决方案。

带标准控制器的安全继电器

此选件为您提供专用安全设备的专用功能,这些安全设备具有硬件可配置性、可扩展性和灵活性。

带标准控制器的可配置安全继电器

此选件让您能够配置所需的安全功能,并实现比基于继电器的解决方案更高的灵活性。该安全功能配置可通过 Connected Components Workbench™ 软件或 Studio 5000® 环境实现。

集成安全

此选件让您能够在一个跨 Ethernet/IP 网络管理的控制器中使用标准安全控制。您还可以使用集成到变频器、伺服驱动器、标准和安全 I/O 以及其他设备中的安全功能。您可以使用 Studio 5000® 环境对类似于编程标准功能的安全功能进行编程。

机器安全原则指南

我们提供了有关机器安全、相关标准和安全实施方法的指导。我们的机器安全手册包含有关 ISO 13849-1 的更多信息,并提供性能等级计算方面的应用示例。了解我们如何减少计划外停机时间,并使工伤率不到行业平均值的一半。

机器安全法规和标准

安全法规是有助于防止发生工作场所事故、伤害和疾病事件的关键。这项法规详细介绍了违反这些标准的后果。这些法规概述了雇主、员工和主管的职责,以帮助确保员工在工作场所的安全和福祉。

世界一流的安全服务

降低风险,提高生产率,并实现安全合规性

随着全球安全标准和技术的不断发展,制造安全逐渐成为优化生产的有力工具。实施工业安全标准和技术有助于改善风险管理并减少伤害。它们还可以大幅提高制造生产率和效率,并显著增强员工和客户的信心。

探索我们的安全服务

了解我们的安全系统集成商计划

了解 ESC 锁牌服务

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。