您需要有关上锁挂牌 (LOTO) 程序方面的帮助吗? 您希望保障员工安全、保持合规并提高生产效率。这些任务看起来让人头皮发麻、不知所措,但您不必独自去做。我们可以为您排忧解难。我们经验丰富的工程师和专家团队可帮助您创建简单、成功的针对您的需求量身定制的上锁挂牌程序。
创建合规的上锁挂牌程序
通过上锁挂牌政策和规程保护员工
什么是上锁挂牌? 何时需要上锁挂牌? 上锁挂牌指的是正确地关闭、锁定设备和机器或对其进行挂牌,在员工执行维护或维修作业期间保护其免受有害能量的侵害。
上锁挂牌程序包括政策和规程,在启动或维修机器和设备时,遵守这些程序可帮助保护员工免受意外能量释放(电气、机械及其他方式)的侵害。良好的上锁挂牌程序兼顾员工安全性和工作场所的生产效率,同时遵守所有适用的法律要求,包括美国职业安全与健康管理局的相关规定。
我们的安全服务专家可以帮助您遵守所有适用的法律要求,并制定成功的上锁挂牌程序。我们可帮助您制定易于阅读的图形化规程,为员工提供明确的指导,从而确保您的安全和合规。
上锁挂牌程序包含哪些内容? 主要包含以下五个组成部分:
工程上锁挂牌步骤
通过书面规程保护员工
您知道吗?职业安全与健康管理局的上锁挂牌法规是美国制造业提起控诉次数最多的法规之一。
不要成为该统计数据中的一员。制造商通常未意识到自己不符合要求,因而对指控感到惊讶不已。主动制定完善的上锁挂牌程序并部署相关规程是避免罚款的最佳方法。况且,生产车间的危险状况还可能会导致人员伤亡。贵公司是否已做好充分准备,在保障员工安全的同时避免意外收到罚单?
上锁挂牌规程是所有上锁挂牌程序的必要组成部分。上锁挂牌规程提供上锁或挂牌的书面步骤或指示。
上锁挂牌年度审核
您准备好进行年度检查了吗?
在某些市场中,监管机构(如职业安全与健康管理局等)要求每年对上锁挂牌规程进行审核。对于大多数制造商而言,最好执行审核以不断更新程序。
但是,准备上锁挂牌审核并不一定要占用您的时间和资源。聘请我们的团队协助进行上锁挂牌年度审核,获得出色的投资回报!我们可加快您的审核过程,减少停机时间和从工厂基层抽调员工的需要,令您的运营受益。
职业安全与健康管理局要求至少每年对设施中的每个规程进行审核,以确认其覆盖所有设备的能源。该机构还要求对授权员工进行抽查,以确认他们完全了解其上锁挂牌责任。
程序审核有助于确保发现和纠正安全缺陷。Rockwell Automation 安全工程师拥有最新的知识和数十年的经验,可帮助客户满足职业安全与健康管理局合规要求。我们的服务可帮助您为审核过程做好准备。
上锁挂牌培训要求
授权员工和受影响的员工必须合规
培训是必不可少的,它也是上锁挂牌合规过程中必需的步骤。对于位于美国的公司,职业安全与健康管理局要求开展两种类型的培训,具体取决于员工的责任/参与度。全球各地的地方法规也有类似要求。
不管您位于哪个国家/地区,我们的安全工程师都能帮助您确定员工所需的培训要求。
需要锁定或维修设备的员工被视为“授权”员工。他们必须接受有关核心责任和公司所有相关政策的全面上锁挂牌培训。
操作设备或在设备周边作业的员工被视为“受影响”的员工。他们无权执行上锁挂牌操作,但必须接受有关目的和定义以及任何连带责任的培训。
上锁挂牌政策的制定
通过精心设计的策略让员工随时了解信息
上锁挂牌政策和规程是相辅相成的。精心设计的政策可让员工(从授权员工到管理层)随时了解最新情况。此外,它也是确认正确理解每个人的责任以保持系统完整性的工具。
有效的上锁挂牌政策应易于理解,并清楚阐明公司特定的规则和实施协议。制定全厂范围的上锁挂牌政策可提供符合职业安全与健康管理局要求的完善文档以及有效的公司协议,从而让您安心。虽然有几个组成部分是任何上锁挂牌政策都必不可少的,但 Rockwell Automation 安全工程师还可以帮助您设计、制定和实施适合贵组织的定制化政策。他们还将审查您当前的政策并提出改进建议。
上锁挂牌设备建议
设备选择是上锁挂牌成功的关键
当今市场上有成千上万的锁和装置,您如何知道该为您的设施设备选择哪种锁和装置? 订购过程很简单,但要知道如何订购合适的设备并不容易。我们可以为您排忧解难。
设备建议是开发上锁挂牌程序的最后一步。通过购买合适的锁、标签和装置,可以提高上锁挂牌过程的效率,令您从中受益。它还可以让员工感到放心:当他们对设备执行上锁挂牌规程后,可以安全地锁定设备。
我们的专家始终关注着市场的一举一动,对任何新产品都了如指掌。凭借他们对设备的深入了解以及您的自定义上锁挂牌政策,您可以获得有关最新、最合适的设备的最佳建议,以满足您的需求。
ScanESC 上锁挂牌软件
在上锁挂牌领域保持领先地位
ScanESC™ 上锁挂牌软件让您能够实现整个上锁挂牌程序的数字化。这可帮助确保以直观、用户友好的界面即时向员工提供一切最新的信息。
ScanESC 为您提供实现上锁挂牌程序现代化的工具和资源。