电气安全

电弧抑制、智能组件、人员安全与服务

我们提供综合性的电气安全方案来防范电气危险,其中包括弧闪抑制、智能组件和人员安全特性,还有满足全球标准的服务。我们的产品包含安全功能,可以帮助保护设备和员工、监控性能以及减少计划外停电和停机。

减少有害电压接触危险

随着工业环境中对增强安全性需求的不断增加,我们开发出一些在优化运营绩效和可靠性的同时降低风险的方法。CENTERLINE® 马达控制中心和 PowerFlex® 7000 变频器都提供了有助于满足电气安全解决方案需求的选项,帮助保护人员和设备安全

SecureConnect™ 技术选项随 CENTERLINE 2100 马达控制中心提供,允许操作员通过单个插入式装置断开电源,而无需打开机壳门。

ArcShield 抗电弧防护罩有助于在弧闪情况下提供保护。ArcShield 技术在低压和中压 CENTERLINE 马达控制中心以及 PowerFlex 7000 中压变频器中都有提供,该技术经过测试,符合包括 IEEE C37.20.7 在内的全球抗电弧标准

安全马达控制产品

带安全选项的交流变频器提高生产效率

安全选项有助于缩短机器停机时间和提高生产效率。为帮助您保护人员和设备安全,很多 PowerFlex® 变频器内置了安全功能或提供了安全功能选项。PowerFlex 525 和 PowerFlex 527 交流变频器内置安全断开扭矩标准功能。安全断开扭矩和安全速度监视器是 PowerFlex 753、PowerFlex 755 和 PowerFlex 755T 变频器的可选功能。PowerFlex 7000 中压变频器也支持安全断开扭矩选项。

了解我们的变频器

弧闪分析服务

弧闪服务包括培训、现场评估和风险降低建议。分析提供了一种综合方案来帮助保护通电配电盘操作人员的安全。

安全产品

我们的安全产品可增强机器的功能操作,同时有助于提高人员安全性、效率和生产能力。我们拥有业界品种最齐全的安全产品组合,我们的解决方案可帮助您在过程和离散制造应用项目中同时实现安全和生产力目标。



产品和解决方案

  • 安全变频器
  • 安全运动控制
  • 安全马达控制
  • 安全可编程控制器

安全服务

随着全球安全标准和技术的不断发展,制造安全逐渐成为优化生产的有力工具。工业安全标准和技术的实施不仅有助于促进风险管理和减少伤害,还对制造生产力、效率以及员工和客户的信心有很大的促进作用。

了解我们的安全服务


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/zh/CN_det_electrical row-6

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。