工业网络设计指南

含有设计和实施指南的成熟架构

Rockwell Automation 和思科合作开发了全厂融合以太网 (CPwE) 架构。这些以工业应用为中心的参考架构为用户成功部署最新技术奠定了基础。设计和实施指南包含工厂范围的目标明确、经过测试、验证并具有文档说明的参考架构。这些文档融合了 Rockwell Automation 和思科的专业知识,为帮助降低风险和成功部署针对 OT 和 IT 工程师优化的最新技术奠定了基础。

筛选器和优化

部署弹性以太网架构

2018-三月-05

最佳范例和实施注意事项,有助于成功设计和部署全面的弹性全厂网络架构。

跨 IDMZ 安全地传输数据

2017-五月-15

指导您在工业自动化和控制系统 (IACS) 架构中成功地设计和部署工业隔离区

在 CPwE 架构中部署防火墙

2016-十二月-31

查看在全厂 IACS 网络基础设施中设计、部署和管理工业防火墙的使用案例。

以太网架构的站点到站点 VPN

2016-三月-28

概述将远程工业自动化和控制系统 (IACS) 资产连接到全厂网络架构的概念、要求、技术和设计注意事项。

升级陈旧的 IACS 网络

2016-一月-19

概述将传统工业自动化和控制系统 (IACS) 网络架构移植到标准以太网和 IP 的具体应用的要求和解决方案。

部署身份服务

2015-六月-28

指导您部署可集中管理的纵深防御安全方法来解决内部安全威胁,从而保护 IACS 资产。

部署网络地址转换 (NAT)

2015-五月-29

遵循部署网络地址转换 (NAT) 技术的指导原则可实现 IP 地址的重复使用,同时允许将 IACS 应用集成到更大的架构中。

部署 802.11 无线局域网技术

2014-九月-30

CPwE-WLAN 设计和实施指南基于现有的 CPwE 架构,融合了 802.11 无线局域网网络功能,加强了设备的连接。

部署弹性以太网协议

2014-六月-30

本指南探讨了利用融合功能在 CPwE 参考架构中部署弹性以太网协议的相关主题。

全厂融合以太网 (CPwE) 设计

2011-九月-30

全厂融合以太网 (CPwE) 设计与实施指南