如今,越来越多的工业企业争相采用虚拟化技术,这种转变的理由有很多,如服务器外形尺寸减小、应用项目寿命增长、系统可用性和恢复能力提高等,好处不胜枚举。然而,设计、部署和维护虚拟化基础设施成本高昂、非常复杂且十分耗时。
工业数据中心
向虚拟化进行可扩展的转变
工业数据中心 (IDC) 可大大降低向虚拟化环境迁移的难度。工业数据中心是一个可扩展的基础设施,让您可以根据需要轻松地向上和向外扩展。其中包括快速部署大型环境所需的硬件、软件和安装服务。
通过附带的远程支持服务,您可以获得所需的技术支持,确保您的基础设施高效运行。IDC 的能力可通过 Rockwell Automation 托管服务得到进一步提升,以便远程监控和管理资产,以提高可靠性。
VersaVirtual 设备
期望使用为您提供全程帮助的支持服务在托管环境中实现虚拟化吗? VersaVirtual™ Appliance B 系列将于 2023 年年初推出。VersaVirtual Appliance B 系列拥有世界级的托管服务,将继续致力于通过远程监控、管理和冗余来实现高可用性。这种即插即用的超聚合(计算机、网络和存储)设备可以实现受管环境中的可扩展入门级虚拟化。
基础架构服务云
简化和加快网络基础设施部署
设计、部署和维护安全可靠的网络基础设施可能极其复杂、耗时且成本高昂。基础架构服务云 (IaaS) 将我们预先设计的网络解决方案与现场配置和全天候远程监控整合到了一个合同中,简化了适当设计的工业基础设施的部署。这不仅简化了订购和调试工作,还提高了网络可靠性、降低了预算压力。
IaaS 与全厂融合以太网 (CPwE) 参考架构保持一致。IaaS 是我们与思科合作开发的产品,采用了 Rockwell Automation 战略联盟合作伙伴 Microsoft 和 Panduit 提供的一流技术。基础架构服务云可帮助您优化网络基础设施的安全性和性能。