工业网络

部署安全、可靠、强大的工业网络解决方案

对于要实现信息化的工厂,需要由一个工业网络架构构成的坚实基础。在适当的时间和适当的环境下将数据发送到适当的地点非常关键。在标准以太网和 IP 的基础上构建的网络基础设施可在您的全球企业中实现数据传输。

工业通信协议

使用标准以太网和 IP 的面向未来的工业联网

EtherNet/IP™ 是一种开放式工业以太网网络,能够处理离散、安全、运动、过程和驱动控制应用。EtherNet/IP 可帮助实现机器、系统和企业之间安全及时的信息沟通,使信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 专业人员能够更轻松地实现其业务目标。

我们是 ODVA 成员,该组织为通用工业协议 (CIP) 的部署制定标准和开发工具。CIP 是一系列工业网络、EtherNet/IP、ControlNet™ 和 DeviceNet™ 共享的应用层协议。它提供的工业网络适用于安全、时间同步、运动控制和信息应用。该协议提供 CIP Safety™、CIP Sync™、CIP Motion™、CIP Energy™ 和 CIP Security™ 服务。

伙伴协同开发

集成工厂和企业网络

当您设计和部署网络基础设施时,必须了解 IT 和 OT 如何协同工作。我们与具有这种融合经验、知道如何使系统无缝工作的行业领先者进行了合作。

与思科的合作中,我们:

  • 将工业网络连接到企业网络基础设施
  • 开发安全可靠的基础设施
  • 开发经过测试和验证的参考架构、工业网络产品和网络设计培训

与泛达的合作中,我们:

  • 提供预配置的物理网络基础设施解决方案,包括工业数据中心和区域外壳
  • 将工业网络连接到企业网络基础设施
  • 开发网络设计培训
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Capabilities Landing capabilities/zh/CN_cap_networks row-4

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。