Installed Base Evaluation

深入了解您的工厂

改善运营的最佳方式是从全面掌握您现今的情况开始。Installed Base Evaluation™(IBE® 服务)让您能够轻松地采集和分析工厂及整个企业内的关键绩效信息。

支持企业级计划

了解整个企业的 IT 和 OT 资产

设想一下,如果可以了解整个企业中关键业务活动的所有运作详情,将会获得哪些优势。一旦掌握了备件和停产设备的状态,您就可以创建一份企业风险简报,突出强调每个站点出现停机的最高风险。

借助 Installed Base Evaluation 服务,我们可以采用标准方法收集这些数据,并在短短数周内向您提供可指导行动的深入报告。

Installed Base Evaluation 服务有助于为企业级计划提供支持,例如:

  • 识别您最重要的资产
  • 降低过时淘汰风险
  • 管理公司库房和备件计划
  • 确认所有资产都拥有最新的材料单

硬件

Installed Base Evaluation 提供可指导行动的智能

我们的 Installed Base Evaluation 可提供对您工厂的重要资产和状况的全面分析,以便您对其支持情况和报废管理做出数据驱动型决策。

Installed Base Evaluation 可帮助您:

  • 通过识别和消除过剩库存来降低成本,从而有助于提高净资产收益率 (RONA)
  • 验证现场存在支持生产和维护的重要备件,以延长正常运行时间
  • 识别和降低与支持早期设备有关的风险
  • 更新设备或增设生产线,确切了解您的现场装备量会受到哪些影响

软件

通过了解 IT 资产和移植风险来改进决策制定过程

软件库存评估可识别您的 IT 硬件、软件资产、版本及潜在的移植风险。我们可以收集信息并提供对 Rockwell Automation 和 Microsoft 软件的详尽分析。

我们的评估可提供一个基准,帮助您根据风险和节约机会采取行动,为自动化设备移植做好准备。例如,您可以借助该评估服务了解哪款软件未经使用,无需继续购买;以及是否可以移植到并发许可证。此外,我们还能确定硬件和相应的操作系统是否支持特定的软件升级,以避免潜在的不兼容问题。

软件库存评估可以帮助您:

  • 记录所有已安装的软件和 IT 资产
  • 确定当前操作系统和自动化设备硬件是否支持软件升级,并确定移植要求
  • 通过确定哪些软件包需要同时运行和哪些需要许可证来优化运营绩效
  • 优化许可和支持

企业

对企业所有的机器和设备进行全面的分析

企业 Installed Base Evaluation 服务可以包括多站点软件库存评估或 Installed Base Evaluation。可以根据高风险位置和风险最高的机器等因素自定义企业 IBE 服务,或者专注于多个工厂中的特定业务部门。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/modernization_migration/zh/CN_det_ibe row-5

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。