Integrated Architecture

实时信息和控制

集成控制系统可助力在工业自动化解决方案中实现智能制造。我们的 Integrated Architecture® 系统支持您在设备级别或产品线级别单独部署工业控制系统,以满足特定的需求。然后您可以跨多个产品线或工厂扩展该系统,以实现企业范围的业务目标。我们已经将 Integrated Architecture 系统发展为一个高性能架构。它有助于融合控制和信息,以实现技术更智能、生产效率更高且环境更安全的互联企业。

多种自动化控制方式

将多种控制方式集成在一个平台架构中

通过将工业控制系统集成到一套工厂级基础设施中,您可以提高各种操作的效率和生产率。通过将多个分散的控制系统替换为一个通用框架,可以实现高效的安装、操作和维护。我们的 Logix 控制平台能提供可满足您需求的可扩展性能。

自动化设计效率

在一个设计环境中加速系统设计过程

我们的 Studio 5000 自动化工程与设计环境® 工具将设计和工程应用程序结合到一个框架中。借助高级工作流和库功能,您将能够具备更强的能力,更快速地对市场或企业中的变化做出响应。提高您的自动化生产率、降低项目生命周期中的成本以及 Studio 5000 的总体拥有成本。

加速您的设计过程

Integrated Architecture Builder

使用 Integrated Architecture Builder (IAB) 来布局和验证控制系统,并生成提供控制系统详细信息的方案和 BOM。该工具提供用于设计系统的高级选择帮助和图形界面。这些系统可以包括通过 EtherNet/IP 等网络进行通信的产品,以及具有共享 PLC 等公共背板的组件的子系统。您可以向系统中添加 I/O、网络、变频器、机旁布线和接线、运动控制及其他设备。

从 Product Selection Toolbox 可执行文件或移动应用中下载 Integrated Architecture Builder。

评估并消除您的工业控制系统中的安全风险。

通过信息解决方案获益

使用生产数据创建可执行性信息

我们的可视化、报告和分析解决方案监控包括效率、质量和能源管理数据在内的关键绩效指标。这些数据在企业范围内可用,并通过一个易读的仪表板提供。这些基于角色的环境相关信息可作为改进系统和过程的依据。

了解有关信息解决方案的更多信息

集成工业和企业系统

一套通用网络基础设施

EtherNet/IP™ 是一个可靠的通信平台,支持机器制造商和最终用户有效地联合其网络基础设施。借助 EtherNet/IP,可以通过一套通用网络基础设施提供所有网络功能,如运动控制、时间同步、HMI、智能马达控制、过程仪表以及安全功能等。

了解有关工业网络的更多信息

控制产品和技术

可扩展、多领域的控制

我们的 Integrated Architecture 产品组合包括控制、可视化、运动控制和网络系列。此外,Studio 5000 设计环境是集成控制和信息的核心基础设施。

从设计和安装到操作和维护,在每一个制造阶段改进您的过程。

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/automation_control/zh/CN_det_integrated-architecture row-8

我们能帮助您做些什么?

Rockwell Automation 和我们的合作伙伴拥有卓越的知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。