工作站功能
PowerFlex® 755TS Drive 與安全示範工作站提供一個可攜式平台,用於展示先進的交流變頻器技術、整合安全、馬達控制及 EtherNet/IP™ 通訊。以 PowerFlex® 755TS Drive 平台為核心,該工作站允許使用者透過與現代製造環境中常用的工業硬體進行實際互動,探索變頻器組態、速度控制、編碼器回授、整合安全功能及系統診斷。
PowerFlex® 755TS Drive 與安全示範工作站提供一個可攜式平台,用於展示先進的交流變頻器技術、整合安全、馬達控制及 EtherNet/IP™ 通訊。以 PowerFlex® 755TS Drive 平台為核心,該工作站允許使用者透過與現代製造環境中常用的工業硬體進行實際互動,探索變頻器組態、速度控制、編碼器回授、整合安全功能及系統診斷。
本工作站旨在透過實際示範,協助使用者了解 PowerFlex® 755TS 技術的各項功能,內容涵蓋驅動器試運轉、馬達控制、速度調節、編碼器回授、整合式安全功能、網路通訊及故障排除。使用者可在學習如何將安全、控制與運動技術整合至現代工業自動化系統的同時,獲得真實驅動器應用的實務經驗。
請參閱文獻資料庫中有關 EMEA/AP 使用之工作站的 220-240V 插頭選項的可用文件(GMST10-PP524)。