工作站功能
Compact GuardLogix® 安全示範工作站提供一個可攜式平台,可在 CompactLogix™ 架構中示範整合式機器安全、標準控制及視覺化技術。結合 Compact GuardLogix® 5380 控制器、安全I/O、標準I/O 及 PanelView™ 5510 圖形終端機,該工作站可讓使用者探索安全與控制應用,同時體驗使用 EtherNet/IP™ 通訊的整合式安全解決方案所帶來的優勢。
Compact GuardLogix® 安全示範工作站提供一個可攜式平台,可在 CompactLogix™ 架構中示範整合式機器安全、標準控制及視覺化技術。結合 Compact GuardLogix® 5380 控制器、安全I/O、標準I/O 及 PanelView™ 5510 圖形終端機,該工作站可讓使用者探索安全與控制應用,同時體驗使用 EtherNet/IP™ 通訊的整合式安全解決方案所帶來的優勢。
本工作站旨在協助使用者了解如何運用 Compact GuardLogix® 技術實現整合式安全與控制解決方案。透過實作示範,使用者可獲得安全控制器組態、標準I/O 與安全I/O 整合、操作員介面開發、系統診斷,以及 EtherNet/IP™ 通訊的實務經驗,同時學習整合式架構如何簡化機器設計、操作與維護。
請參閱文獻資料庫中有關 EMEA/AP 使用之工作站的 220-240V 插頭選項的可用文件(GMST10-PP524)。