由於原料品質變化以及其他操作條件的影響,鐵礦生產和煉鋼工藝的操作穩定性持續面臨威脅。在解決節能與減排問題的同時,維持一致性與高效運作,是確保生產力的關鍵。
依應用面臨的挑戰
燒結礦和焦炭
由於多個作業分散於大範圍區域,機器協調難以建立與維護,尤其在子系統發生故障時更為困難。為所有子系統提供統一的控制平台,能為燒結廠帶來更高的產量與品質,並為焦化廠實現適當的排程與設備協調。
高爐 – 鹼性氧氣煉鋼
為確保品質、準確性和安全性,需要優化操作,以實現可靠的爐體冷卻、循環時間自動化與熱風輸送,並降低燃料消耗。透過高可用性、開放且現代化分散式控制系統 (DCS),降低風險,並將製程可視性提升至企業層級。
電弧爐 (EAF)
電弧爐日益提升的標準需要先進的分析能力與統一的控制系統,以實現精確控制、功率管理與能源最佳化。透過提供整合系統與模型預測控制技術來實現此目標。
提升效率並降低成本
整合現代化分散式控制系統 (DCS)
解決系統使用者在鋼鐵生產和煉鋼工藝中面臨的嚴苛要求,例如平衡高可用性系統的困難、與智慧製程儀器的連接性,以及與Level 3應用程式的無縫介面。
現代化分散式控制系統(DCS)能夠結合製程控制的最新發展,加速您的數位轉型之旅。
克服能源挑戰並提升獲利能力
提升電弧爐的能源效率可能是一項挑戰。策略性能源管理可讓您掌控能源使用並減少消耗,同時不影響生產或產品品質。
透過能源專屬管理系統,獲得即時能源感知,識別目標優化區域,並提升營運效率與獲利能力。
最大化您的煉鋼工藝效能
我們的控制、資訊和安全解決方案能夠揭示提升產量、降低成本及提升品質的新方法。尋找符合您工廠需求的解決方案。
其他人也瀏覽過
根據您的活動