单播或多播连接
模块配置期间,必须配置 EtherNet/IP 网络连接参数。 配置选择指示了输入数据如何在网络上广播。
I/O 主站模块使用以下方法之一对数据进行广播:
- 多播 - 多播连接同时将信息从一个发送器传输给多个接收器。 一份传输信息的多个副本被传递到可能目的地的选定子集。
- 单播 - 单播连接是网络上源节点和目标节点之间的点对点传输。 传输被发送到一个目标控制器,具体取决于模块配置。
重要提示:
如果在高可用性系统中使用 ControlLogix 5580 控制器,则必须使用多播。
提供反馈