IO-Link 主站模块故障处理
您可以采用以下方法对模块进行故障处理:
- 使用模块状态指示灯对模块进行故障处理。 有关详细信息,请参见使用状态指示灯进行故障处理。
- 使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序。
使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序。
检查控制器项目管理器,查看模块上是否存在警告图标。
控制器项目管理器中的警告图标

如果存在警告图标,则打开 Module Properties,检查状态栏以确定故障类型。
状态栏中的故障消息

如果连接发生故障,转到 Connection 视图,检查 Connection Fault 区域中的错误代码。
带错误代码的连接故障描述

错误代码 | 动作 |
|---|---|
0x204 |
|
匹配错误 | 转到 Device Information 视图,确认物理模块兼容或匹配配置标识。 有关更多详细信息,请参见 Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique(出版物:LOGIX-AT001)。 |
0x10 | 转到 Device Information 视图,检查固件版本和主要故障状态。
|
如果通道发生故障,请转到 Channels → Chxx 视图,然后选择 Diagnostics 以查看通道的诊断条件。
CQ 短路故障通道诊断示例

如果存在 Time Sync 故障,请转到 Device Diagnostics 对话框,检查时间同步状态和主时钟标识。
Time Sync 未同步的设备诊断示例

主时钟标识必须与网络主时钟标识一致。 此外,检查适配器 Device Diagnostics 对话框中适配器的时间同步状态。
提供反馈