Time Synchronization 视图

Time Synchronization 视图为只读视图,显示项目在线时模块的 CIP Sync 状态信息。 Time Sync 类别显示下列信息:
  • CIP Sync 时间同步状态
  • UTC 系统时间
  • 主时钟信息
  • 主时钟描述
  • 本地时钟信息
时间同步视图示例

主时钟描述

主时钟描述对话框提供有关主时钟的详细信息。要查看主时钟描述,在 Time Sync 视图中选择 Description。
主时钟描述示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal