Device Information 视图
当设备在线时,使用 Device Information 查看设备和状态信息。
使用 Device Information:
- 确定设备的标识。
- 查看设备的当前运行状态。
- 查看设备是否由宿主控制器配置。
- 查看宿主控制器当前是否连接到设备。
- 从设备中检索最新信息。
- 将设备重置为上电状态。
- 如果支持,请查看设备的 Protection Mode。
Device Information 视图示例

设备诊断
要查看设备诊断,在 Device Information 视图中选择 Diagnostics。
Device Diagnostics 对话框示例

提供反馈