将通道模式从 IO-Link 或 Fallback 切换到 Digital Output
警告:
如果通道模式为 IO-Link 或 Fallback,则 IO-Link 主站模块将定期生成唤醒脉冲。 如果输出设备连接到通道,则可能触发设备意外操作。
- 与项目联机。
- 转到 IO-Link 主站 Module Properties → Connection,清除 Inhibit Module 复选框并选择 Apply。如果出现 Apply changes warning 对话框,则选择 Yes。

- 转到 IO-Link 主站 Module Properties → Channels → Chxx - IO-Link 或 Fallback,选中 Disable Channel 复选框,然后选择 Apply。重要提示: 当选择 Apply 以启用或禁用通道时,项目必须在线且必须激活与 IO-Link 主站模块的连接。 否则,启用或禁用通道请求不会发送到主站模块。如果出现应用对模块配置的更改警告,选择 Yes,而非禁止。
- 与项目离线。
- 在 IO-Link 主站 Module Properties → Overview → Device Definition → Channel Assignments中,将通道模式从 Selected Mode 下拉列表更改为 Digital Output。
- 选择 OK。 如果出现 Apply changes warning 对话框,则选择 Yes。
- 将输出设备连接到 IO-Link 主站模块。
- 与项目联机。
提供反馈