Input Eventxx 视图

Input Eventxx 视图(其中 xx 表示事件定义的索引)显示该事件可用的配置选项。 无法从该视图配置参数,必须使用配置标签。
使用该视图查看以下任务:
  • 输入事件是否启用。
  • 输入事件是否锁存。
  • 是否启用输入事件的单点触发。
  • 检查输入事件的触发条件。
  • 检查输入事件的参与者及其状态转换行为。
Input Eventxx 视图示例

事件定义

可使用 Event Output 标签配置的事件定义参数,参见事件输出标签定义
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal