CJ Channels 视图
将模块通道连接到热电偶输入类型时,使用 CJ Channels 视图选择 Cold Junction Compensation。
您可以在此视图上执行以下操作:
- 选择下列 CJC 模式之一进行 CJ 补偿:
- 板载 CJC - 在该视图中看不到该选项。 如果在 Remote Cold Junction Channel 列中选择了 None,则不选中 Use RTB CJC 复选框,且使用标准 RTB(不带 CJC),则您可假定通道正在使用板载 CJC 进行 CJ 补偿。
- RTB CJC - 如果在 Remote Cold Junction Channel 列中选择了 None,且使用带 CJC 的 RTB,则您可假定通道正在使用 RTB CJC 进行 CJ 补偿。重要提示: 如果您的应用项目由于精度要求而必须使用 RTB CJC,则确保已选中 Use RTB CJC 复选框,且您正在使用带 CJC 的 RTB。 如果使用标准 RTB(不带 CJC)且已选中 Use RTB CJC 复选框,则通道将发生故障。
- 远程冷端补偿通道 (Remote CJC) - 如果在 Remote Cold Junction Channel 列中选择了 Chxx,则您可假定通道正在使用远程 Chxx 进行 CJ 补偿。
- 禁用通道补偿。
- 查看 CJ 通道的诊断详细信息。
CJ Channels 视图示例

CJ Channelxx 诊断
当存在 CJ 连接时,显示 CJ 通道的诊断信息。 当与模块联机时,选择图标
在 CJ Channels 视图上查看诊断信息。
在 CJ Channels 视图上查看诊断信息。CJ Channelxx 诊断示例

提供反馈