模組故障檢測

您可以依照下列方法進行模組的故障檢測:
  • 模組狀態指示燈
    關於如何使用模組狀態指示燈進行故障檢測的更多資訊,請參閱相應模組的特定節。
  • Studio 5000 Logix Designer 應用程式

使用 Studio 5000 Logix Designer 應用程式進行故障檢測

檢查 Controller Organizer 以確認模組上是否有警告圖示。
控制器管理器中的警告圖示
若出現警告圖示,請開啟 Module Properties 並檢查狀態列,以識別故障類型。
狀態列中的故障訊息
若連線故障,請前往 Connection 檢視並檢查 Connection Fault 區域中的錯誤代碼。
含錯誤代碼的連線故障說明
錯誤代碼
行動
0x204
  1. 開啟轉接器的 Module Properties。
  2. 前往 Chassis Information 視圖並檢查基本狀態。 若有故障,請檢查基本詳細資訊以確認故障。
鍵控錯誤
前往 Device Information 檢視以確認實體模組合規或符合設定的識別碼。
若需詳細資訊,請參閱 Logix 5000 Control Systems Application Technique(出版品 LOGIX-AT001)的「電子鍵控」部分。
0x10
前往 Device Information 檢視並檢查韌體修訂版本與嚴重錯誤狀態:
  • 若需要韌體更新,請更新韌體。
  • 若嚴重錯誤為可復原,請重設模組。
  • 若嚴重錯誤無法復原,請更換模組。
出現嚴重錯誤的裝置資訊視圖範例
如果通道故障,請前往 Channel 0 → Modbus Master、Modbus Slave 或 Generic ASCII,並選擇 Diagnostics 以查看通道的診斷狀況。
Generic ASCII Channel Diagnostics 對話方塊範例
若出現 Time Sync 故障,請至 Device Diagnostics 對話方塊以檢查 Time Synchronization 狀態與 Grandmaster 時脈識別碼。
未同步時間同步的裝置診斷範例
主時序源時脈識別碼必須與網路主時序源時脈識別碼相符。 此外,在轉接器 Device Diagnostics 對話方塊中檢查轉接器的 Time Synchronization 狀態。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal