模組故障檢測

您可以使用下列其中一種方法來故障檢測模組:
  • 使用模組狀態指示燈
    關於狀態指示燈的更多資訊,請參閱相應模組的特定節。
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 應用程式。

使用 Studio 5000 Logix Designer 應用程式

檢查 Controller Organizer 以確認模組上是否有警告圖示。
控制器管理器中的警告圖示
若出現警告圖示,請開啟 module properties 並檢查狀態列,以識別故障類型。
狀態列中的故障訊息
若連線故障,請前往 Connection 視圖並檢查 Connection Fault 區域中的錯誤代碼。
含錯誤代碼的連線故障說明
錯誤代碼
行動
0x204
  1. 開啟轉接器模組屬性。
  2. 前往 Chassis Information 視圖並檢查基座狀態。若發生故障,請檢查基座詳細資訊以認定故障。
鍵控錯誤
前往 Device Information 檢視以確認實體模組合規或符合設定的識別碼。
若需詳細資訊,請參閱 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique,出版品 LOGIX-AT001 的「電子鍵控」。
0x10
前往 Device Information 視圖並檢查韌體修訂版本與嚴重錯誤狀態。
  • 若需要韌體更新,請更新韌體。
  • 若嚴重錯誤為可復原,請重設模組。
  • 若嚴重錯誤無法復原,請更換模組。
出現嚴重錯誤的裝置資訊視圖範例
若某點故障,請前往 Points 視圖並檢查 Diagnostics 是否有該點以查看診斷狀況。
點診斷範例
若出現 Time Sync 故障,請至 Device Diagnostics 對話方塊以檢查 Time Synchronization 狀態與主時序源時脈識別碼。
裝置診斷範例
主時序源時脈識別碼必須與網路主時序源時脈識別碼相符。此外,在轉接器 Device Diagnostics 對話方塊中檢查轉接器的 Time Synchronization 狀態。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal