模組抑制
模組抑制可讓您無限期地暫停控制器與模組之間的連線,而不必從組態中移除模組。此流程會暫時停止控制器與模組之間的連線。
您可以在下列情況中使用模組抑制:
- 您希望對模組執行維護。
- 希望更新模組 (例如,更新模組韌體修訂版本)。
- 使用含有您尚未實際擁有之模組的程式。您不希望控制器尋找尚未存在的模組。在此情況下,您可以抑制程式中的模組,直到它實際位於系統為止。
使用下列程序將模組抑制或解除抑制:
- 抑制模組 – 在 Module Properties 對話方塊中前往 Connection 視圖,選擇 Inhibit Module,然後選擇 Apply 或 OK。
- 執行必要的更新。
- 解除抑制模組 – 在 Module Properties 對話方塊中前往 Connection 視圖,清除 Inhibit Module,然後選擇 Apply 或 OK。
意見提供