模組抑制

模組抑制可讓您無限期地暫停控制器與模組之間的連線,而不必從組態中移除模組。 此流程會暫時停止控制器與模組之間的連線。
在下列情況中使用模組抑制:
  • 用於對模組執行維護。
  • 要更新模組 (例如,更新模組韌體修訂版本)。
  • 如果使用含有您尚未實際擁有之模組的程式。 您不希望控制器尋找尚未存在的模組。 在此情況下,您可以抑制程式中的模組,直到它實際位於系統為止。
使用下列程序抑制與解除抑制模組:
  1. 將該模組抑制:
    1. 前往 Module Properties 對話方塊的 Connection 視圖,並選擇 Inhibit Module 核取方塊。
    2. 選擇 Apply 或 OK。
  2. 執行必要的更新。
  3. 解除抑制該模組:
    1. 前往 Module Properties 對話方塊的 Connection 視圖,並清除 Inhibit Module 核取方塊。
    2. 選擇 Apply 或 OK。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal