模組抑制

模組抑制可讓您無限期地暫停控制器與模組之間的連線(含僅監聽連線),而不必將模組從組態中移除。此流程可讓您暫時停止控制器與模組之間的連線。
重要:
每當您抑制輸出模組時,所有輸出都會變更為針對程式模式所設定的狀態(僅限標準模組)。
重要:
當安全控制器已安全鎖定或控制器中已有安全簽章時,您無法抑制連線。
您可以透過以下方式使用模組抑制:
  • 您希望對模組執行維護。
  • 希望更新模組 (例如,更新模組韌體修訂版本)。
  • 使用含有您尚未實際擁有之模組的程式。您不希望控制器尋找尚未存在的模組。在此情況下,您可以抑制程式中的模組,直到它實際位於系統為止。
使用下列程序將模組抑制或解除抑制:
  1. 抑制模組 – 在 Module Properties 對話方塊中前往 Connection 視圖,選擇 Inhibit Module,然後選擇 Apply 或 OK。
  2. 執行必要的更新。
  3. 解除抑制模組 – 在 Module Properties 對話方塊中前往 Connection 視圖,清除 Inhibit Module,然後選擇 Apply 或 OK。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal