進行乙太網連接埠設定

若您尚未使用
FactoryTalk Linx
軟體設定乙太網連接埠速度與雙工設定,請完成以下工作:
  1. 將控制器模式開關切換至 REM 位置。
  2. 將
    Studio 5000 Logix Designer
    應用程式專案變更為
    Run
    模式。
    當出現
    change the controller mode to Remote Run
    提示時,選擇
    Yes
    。
  3. 用右鍵按一下轉接器並選擇
    Properties
    。
  4. 在
    Device Information
    檢視中,選擇
    Port Configuration
    。
    期望的工作
    操作
    讓模組自動設定連接埠速度與雙工設定。
    維持選擇
    Auto-Negotiate
    核取方塊。
    手動設定連接埠的速度與雙工設定。
    請遵循以下步驟。
    1. 清除
      Auto-Negotiate
      核取方塊。
    2. 在
      Speed category Selected
      欄下,從下拉式清單中選擇連接埠速度。
    3. 在
      Duplex category Selected
      欄下,從下拉式清單中選擇
      Full
      ,將連接埠設定為全雙工模式。
    停用
    NFC
    功能。
    清除
    Enable Near Field Communication (NFC)
    核取方塊。
  5. 從
    Module Properties
    檢視中,選擇
    Internet Protocol
    。
    必要時,可設定以下
    Internet Protocol
    屬性:
    • Domain Name
    • Host Name
    • Gateway Address
    • Primary DNS Server Address
    • Secondary DNS Server Address
  6. 在
    Module Properties
    對話方塊上,選擇
    OK
    。
    重要:
    若嘗試變更此頁的
    IP
    位址,則會出現以下警示:
  7. 儲存專案。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal