Inputs 視圖
使用 Inputs 以檢視或設定裝置的點。
Inputs 視圖範例

Inputs 視圖包含以下參數:
參數 | 說明 |
|---|---|
Input | 顯示此組態適用的輸入數量。 |
Input Filter Time Off → On | 定義 Off 至 On 輸入轉換必須在 On 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。 |
Input Filter Time On → Off | 定義 On 至 Off 輸入轉換必須在 Off 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。 |
Axis Function | 決定此輸入所觸發的軸功能。
您無法為兩個輸入設定相同的軸功能。 |
Invert Input Trigger | 決定是否反轉輸入觸發條件。
|
意見提供