將通道模式從 IO-Link 或 Fallback 切換至 Digital Output
警告:
若通道模式為 IO-Link 或 Fallback,則 IO-Link Master 模組會定期產生喚醒脈衝。 如果輸出裝置連接到通道,可能會觸發裝置的意外動作。
- 與專案一同進入線上模式。
- 前往 IO-Link master Module Properties → Connection,清除 Inhibit module 核取方塊並選擇 Apply。若出現 Apply changes 警告,請選擇 Yes。

- 前往 IO-Link master Module Properties → Channels → Chxx - IO-Link 或 Fallback,選擇 Disable Channel 核取方塊並選擇 Apply。重要: 當選擇 Apply 以啟用或停用通道時,該專案必須連線,且必須解除抑制與 IO-Link Master 模組的連線。 否則,不會將啟用或停用通道請求傳送至 Master 模組。若出現 Apply changes to module configuration 警告,請選擇 Yes 但不抑制。
- 與專案離線。
- 在 IO-Link Master Module Properties → Overview → Device Definition → Channel Assignments 中,將通道模式從 Selected Mode 下拉清單變更為數位輸出。
- 選擇 OK。 若出現 Apply changes 警告對話方塊,請選擇 Yes。
- 將輸出裝置連接至 IO-Link Master 模組。
- 與專案一同進入線上模式。
意見提供