Input 視圖

使用 Input 以檢視或設定裝置的輸入。
Input 視圖範例
Input 視圖包含以下參數:
參數
說明
Input
顯示此組態適用的輸入數量。
Input Filter Time
Off → On
定義 Off 至 On 輸入轉換必須在 On 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
Input Filter Time
On → Off
定義 On 至 Off 輸入轉換必須在 Off 狀態中保持多久,裝置才會將轉換視為有效。
Diagnostics
開啟 Diagnostics 對話方塊, 其中包含診斷資訊。

Input00 診斷

若要檢視 Input00 診斷,請在 Input 視圖中選擇 Diagnostics。
Input00 診斷範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal