Connection 視圖

使用 Connection 定義控制器對裝置的行為:
  • 設定 RPI 率。請參閱請求封包間隔以瞭解詳情。
  • 選擇 Unicast 或 Multicast 連線,以便在 EtherNet/IP 網路上使用。請參閱單點傳播或多點播送連線以瞭解詳情。
  • 檢視連線故障的原因。
    提示:
    若有連線故障,Connection Fault 區域會顯示錯誤代碼及描述,協助您進行模組的故障檢測。請參閱模組故障檢測以瞭解詳情。
  • 將該模組抑制。請參閱模組抑制以瞭解詳情。
  • 設定在控制器處於執行模式時發生連線故障是否會造成重大或輕微的故障。
  • 啟用或停用 Automatic Diagnostics。
    注意:
    若您未啟用 Automatic Diagnostics,裝置不會將診斷檔案發佈至 FitatorTalk Alarms 與 Events。
Connection 視圖範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal