CJ Channels 視圖

在將模組通道連接到熱耦合輸入類型時,使用 CJ 通道視圖來選擇冷接合補償。
您可以在此視圖中執行下列動作:
  • 選擇下列其中一個 CJ 補償的冷接合補償模式:
    • 板載冷接合補償 - 在此視圖中無法看到此選項。 如果在 Remote Cold Junction Channel 欄中選擇 None,未選擇 Use RTB CJC 核取方塊,並且使用標準可移除的接線板(不具有冷接合補償),則您可以假設通道使用板載冷接合補償進行 CJ 補償。
    • 可移除的接線板冷接合補償 - 如果在 Remote Cold Junction Channel 欄中選擇 None,並且使用具有冷接合補償的可移除的接線板,則您可以假設通道使用可移除的接線板冷接合補償進行 CJ 補償。
      重要: 若因精確性要求而使應用必須使用可移除的接線板冷接合補償,請確認選擇 Use RTB CJC 核取方塊,且您使用的是具冷接合補償的可移除的接線板。 如果選擇 Use RTB CJC 核取方塊使用標準可移除的接線板(不含冷接合補償),通道會發生錯誤。
    • Remote Cold Junction Channel(遠端冷接合補償)- 若在 Remote Cold Junction Channel 欄中選擇 Chxx,則您可假設該通道使用遠端 Chxx 作為 CJ 補償。
  • 停用通道的補償。
  • 檢視 CJ 通道的診斷詳細資訊。
CJ Channels 視圖範例

CJ Channelxx 診斷

在有 CJ 連線時,顯示 CJ 通道的診斷資訊。 當模組在線時,選擇 CJ Channels 視圖上的圖示即可查看診斷資訊。
CJ Channelxx 診斷範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal