校準會影響資料品質

在校準類比輸入模組上的某個通道時,通道的 Notch Filter 設定會變更為 10 Hz。 該通道的 I.Chxx.Uncertain 標籤被設定為 1,直到校準完成為止。
分組的輸入共用一個類比數位轉換器。 因此當任何輸入通道在進行校準流程時,
I.Chxx.Uncertain
標籤針對群組的其他輸入通道被設定為 1。 這是由於群組中的所有輸入通道的資料取樣率都會減慢。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal