使用狀態指示燈進行故障檢測

PointMax I/O 模組使用以下狀態指示燈:
  • 現場端電源指示燈 – SA 燈運作對所有 PointMax I/O 模組均相同。
  • 模組狀態指示燈 – 此指示燈運作對所有 PointMax I/O 模組均相同。
  • 通道狀態指示燈 – 此指示燈的運作依您正在使用的模組類型而異。

SA 電源狀態指示燈

解讀 SA 電源狀態指示燈
指示燈狀態
說明
建議操作
關閉
模組未開啟電源。
完成以下動作:
  1. 確認系統已供電。
  2. 確認模組已適當安裝。
恆亮綠燈
有供應 SA 電源至該模組。
無
恆亮紅燈
模組無 SA 電源,或 SA 電源電壓不在有效範圍中。
完成以下動作:
  1. 確認 SA 電源配線已正確連接至轉接器、擴充電源模組或 5034-MBSA 安裝基座。
  2. 確認以下:
    • 檢查 SA 電壓是否在正確的範圍中。
    • 若使用外接式電源供應器,請確認該電源供應器有開啟。
    • 確認安裝基座連入的安裝基座已確實固定。
      前往轉接器的 Module Properties 中的 Chassis Information 檢視,檢查安裝在所有插槽中安裝基座的現場電源狀態。

模組狀態指示燈

解讀模組狀態指示燈
指示燈狀態
說明
建議操作
關閉
模組未開啟電源。
完成以下動作:
  1. 確認系統已供電。
  2. 確認模組已適當安裝。
恆亮綠燈
模組運作中且所有 I/O 連線均作用中。
無
閃爍綠燈
模組無 I/O 連線。
對 Studio 5000 Logix Designer 應用程式進行故障檢測以判斷造成模組與控制器無法連線的原因並加以修正。
閃爍紅燈
以下情況其中之一存在:
  • 模組韌體更新正在進行中。
  • 模組韌體更新嘗試失敗。
  • 裝置發生無法復原的故障。
  • 到模組的連線逾時。
執行下列其中一項操作:
  • 讓韌體更新程序完成。
  • 在一次失敗之後,重新嘗試韌體更新。
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 應用程式確定是否發生了模組可復原的錯誤。其會顯示在 Device Information 視圖中。
    若要清除可復原的錯誤,請完成以下其中一項:
    • 請重啟模組電源。
    • 透過 Module Properties 對話方塊的 Device Information 視圖,在 Studio 5000 Logix Designer 專案中選擇 Reset device。
    若在重啟電源與模組重設後未將故障排除,請與 Rockwell Automation 技術支援聯繫。
  • 使用 Studio 5000 Logix Designer 應用程式判斷連線是否逾時。Module Properties 中的 Connection 檢視顯示連環請求是否逾時。
    如果連線逾時,請確定原因並予以修正。例如,纜線故障即會造成連線逾時。
恆亮紅燈
模組發生無法復原的故障。
完成以下動作:
  1. 重啟模組電源。
  2. 若該狀態指示燈仍恆亮紅燈,請更換模組。

通道狀態指示燈

解讀類比輸入通道狀態指示燈
指示燈狀態
說明
建議操作
關閉
以下情況其中之一存在:
  • 模組未開啟電源。
  • 模組已供電,但是沒有建立控制器到模組的連線。
  • 模組已通電,但是輸入通道已停用。
執行下列其中一項操作:
  • 如果預期模組供電,但是實際上沒有,請完成以下作業:
    • 確認系統已供電。
    • 確認模組已適當安裝。
  • 如果模組已通電,但通道並未如預期地運作,請用 Studio 5000 Logix Designer 應用程式確認通道並未停用,且模組有連線到控制器。
    Module Properties 的 Connection 檢視指出連線是否正在執行或已故障。若連線故障,則 Connection 檢視會顯示錯誤資訊。
  • 如果通道已停用,則不需要任何動作。
恆亮黃燈
輸入通道正常運作中。
無
閃爍紅燈
以下情況其中之一存在:
  • 模組無 SA 電源,或 SA 電源電壓不在有效範圍中。
  • 輸入訊號過範圍或次範圍。您的 Studio 5000 Logix Designer 應用程式專案設定了訊號範圍。
  • 明線條件,亦即電線未連接到通道。
執行下列其中一項操作:
  • 如果出現 SA 電源故障,請參閱上述 SA 電源指示燈表中持續亮紅色指示燈的建議動作。
  • 檢查輸入訊號是否過範圍或次範圍。若是,進行變更,將輸入訊號返回到範圍限制之內。
  • 接查輸入通道的配線。必要時,重新連接電線。
正在閃爍黃燈/紅燈
正在校準中。
成功完成校準流程。
恆亮紅燈
模組內部發生問題。以下是造成狀態指示燈持續紅燈的範例問題:
  • 通道發生校準問題。
  • 模組發生無法復原的故障。
執行下列其中一項操作:
  • 若校準程序後指示燈持續亮紅燈,您可執行成功的校準或重啟電源以復原故障。
  • 若非因校準所造成,請重啟電源以復原故障。若仍然存在此狀況,請更換模組。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal