系统功能

FactoryTalk Optix
版本 1.6.0 具有以下功能。
核心功能
  • 用户定义的项目模板提供要包含在新项目中的用户定义的默认内容。
  • 对于从 PLC 或 OPC UA 服务器导入的具有结构化数据类型的变量,其可视化效果和处理方式得到了改进。
  • 除内置键盘外,用户现在还可以使用新的自定义虚拟键盘编辑器或通过从库中导入即用型模板来创建自定义键盘。
  • ScrollView 容器具有新属性,允许操作员按步骤滚动或滚动到特定元素。
  • 样式表中新增了画面和矩形控件样式,用于填充、边框颜色和粗细以及圆角半径属性。
  • 键-值转换器映射现在会根据属性和源信息自动预配置正确的数据类型,以提高可用性。
  • “报警汇总”和“报警管理器”小组件支持按“状态”和“禁止状态”对报警排序。
  • 现在可以通过在本地存储项目敏感信息并使用用户提供的密码进行保护,来确保设计时密码的安全。
  • 现在可以使用命令行界面 (Command-Line Interface, CLI) 执行 FactoryTalk Optix 应用程序的部署和导出操作,而无需打开 FactoryTalk Optix Studio。
  • 可以使用新的 C# API,通过 Netlogic 将库对象添加到项目中。
扩展架构
  • 现在,FactoryTalk Optix 应用程序可以导出为 zip 格式,使 ThinManager 能够将其从容器中部署到瘦客户端设备。
数据连接
  • MQTT 代理现在支持用户名和密码身份验证,从而增强了安全性和访问控制。
  • MQTT 发布者现在支持使用字符串格式化自定义有效负载,使用户能够在发布之前定义结构化的 JSON 或纯文本消息,从而简化与应用程序和系统的集成。
  • MQTT 订阅者现在支持纯文本订阅,使用户能够订阅人类可读的轻量级消息,而不是结构化的 JSON。这非常适合日志记录、警报、移动应用程序和轻量级应用程序。
  • “存储并转发”功能现在支持缓冲区覆盖以实现连续数据记录,当缓冲区已满时,会用新传入的数据替换最旧的数据。
  • 增加了对 InfluxDB 3.0 的支持,能够与最新版本的时间序列数据库进行集成。这增强了历史和实时数据的存储、分析和可扩展性。
  • 用户现在可以使用 Optix 智能对象脚本从 Logix 控制器导入并可视化智能对象信息模型。智能对象有助于定义情境化数据结构和同步数据收集,确保数据集之间的一致性。
  • 配置 ODBC 数据存储时,可以通过 Netlogic 支持存储过程。
  • 当 Optix 应用程序使用 CODESYS 通信驱动程序时,在 OptixPanel、OptixEdge 和嵌入式边缘计算模块上进行部署期间,CODESYS 网关会自动安装。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal