此版本中的已知异常

该列表列出了
FactoryTalk Optix
版本 1.6.0 中的已知异常。
使用圆括号中的标识信息,可在未来的发行版本中跟踪异常,或者就相关问题获取客户支持的帮助信息时作为参考。
配方编辑器无法处理配方名称中的某些特殊字符 [4179606]
配方编辑器会错误地处理配方名称中的某些字符,如“%”,这可能导致数据丢失。例如,保存名为“recipe%”的配方可能会删除其他配方。为避免出现此问题,请勿在配方名称中使用会被 SQL“Like”子句视为通配符的字符。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中
无法通过 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器的工具栏将绘图添加到键盘 [4099110]
工具栏上用于将绘图(如矩形、椭圆、直线和折线)添加到键盘的图标在 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器中不起作用。要在
项目视图
中将绘图添加到键盘,请右键单击画面,然后选择
新建 > 绘图
,然后选择绘图类型。用于在键盘中绘制形状的图标可在 FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器中使用。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
针对在对象中定义的报警,其报警消息在切换区域设置时不会进行翻译 [4126439]
当定义包含报警定义的自定义对象(类型)时,该类型的实例将继承报警,但在会话中切换区域设置时,报警消息不会被翻译。
为确保翻译能正确进行,在将对象转换为类型之前,请手动添加报警定义。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
LINT 数据类型值向上舍入 [3643907]
当值超过 17 位数字时,LINT 数据类型的值将向上舍入。例如,值 92,233,720,368,547,758 将向上舍入为 92,233,720,368,547,760。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
无法验证用户 [4152168]
将项目下载到 Ubuntu 版本 24.04 上的运行时工具时会发生此情况。FactoryTalk Optix Studio 不支持 Ubuntu 24.04。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
播放 MP4 视频后 OptixPanel 崩溃 [4120517]
要解决此问题,请将 OptixPanel 更新为最新映像。在以下操作系统版本中,此问题已得到解决:
  • OptixPanel Standard:6.0.1.165
  • OptixPanel Compact:6.0.1.209
  • OptixPanel CompactLite:6.0.1.212
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
缩放级别更改时 PDF 当前页面会更改 [4048230]
在 FactoryTalk Optix Web 客户端上,更改 PDF 的缩放级别将更改查看器中显示的页面。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
Mysql_native_password 身份验证插件不受支持 [3996403]
mysql_native_password 身份验证插件从 MySQL 8.0.34 开始弃用,在 MySQL 8.4 中默认禁用,从 MySQL 9.0.0 开始移除。
要解决此问题,请在 MySQL Server 的设置中打开
用户和特权
,然后将
身份验证类型
更改为
caching_sha2_password
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
不透明度显示可能不一致 [3978370]
如果同时在样式表和图形对象中定义图形对象的不透明度,则不透明度可能会不一致。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
HMI 设备冻结 [4158258]
如果更改项目中已导入标签的数组大小,HMI 设备可能会冻结。请勿在 FactoryTalk Optix 中修改已导入标签的数组维度。大小必须与控制器中定义的标签数组维度匹配。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
将项从自定义库拖动到项目视图时,动态链接变为未解析 [4100971]
如果数据绑定指向其父项之外的类型或实例,则不会保留这些绑定。手动更新未解析的数据绑定。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
FactoryTalk Optix 无法在 VMWare 映像中启动 [4014142]
当使用 VMWare Tools 12.5 时,或者当执行可选的 Windows 更新将 VMWare 映像中的 Broadcom Inc. 显示驱动程序更新到 9.17.8.9 时,FactoryTalk Optix 无法启动。
回滚到 12.5 之前的 VMWare Tools。如果已安装早期版本,请回滚驱动程序版本,卸载并安装其他驱动程序版本,或在视频卡设置中启用至少 128MB 内存的 3D 支持。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
FactoryTalk Optix Studio 在 VMWare 中崩溃 [4126609]
FactoryTalk Optix Studio 不能与 VMWare Tools 12.5.0 配合使用。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
将源项目传输到 OPC 服务器会中断与 OPC 客户端的通信 [4184669]
如果选择了
传输源项目
,则将项目下载到 OPC 服务器时会显示一条警告消息,提示配置无效或不完整以及与 OPC 客户端未建立通信。在运行时手动重新启动 FactoryTalk Optix 应用程序,以重新启动与客户端的通信。如果将同一项目下载到同一服务器,但未选择
传输源项目
,则不会显示警告,并且会建立与客户端的通信。
此异常首次出现在版本 1.6.0 中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal