此版本中已纠正的异常

该列表列出了已在
FactoryTalk Optix
1.6.0 中纠正的异常。
除非重新启动 FactoryTalk Optix,否则不会显示自定义库元素 [2371413]
在重新启动 FactoryTalk Optix 之前,添加到自定义库的元素不会显示在
搜索中。
此异常已在版本 1.6.0 中纠正
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
数字调整框显示的值可能不准确 [3685185]
在 UI 控件上使用非默认数据类型可能会导致显示的值不精确。
此异常已在版本 1.6.0 中纠正
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
Micro 控制器驱动程序下的状态不正确 [3774138]
使用多个工作站时,如果工作站的活动画面上没有数据,则其中包含数据的非活动画面可能无法显示正确的状态。有关其他信息,请参见应用程序说明。
此异常已在版本 1.6.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
执行 L5X 脱机标签导入时,不会导入 PlantPAx 过程指令 HMI 扩展标签属性 [3890998]
使用 L5X 文件导入标签时,不会导入 PlantPAx 过程指令 HMI 扩展标签属性。使用 Logix v37 ACD 文件脱机导入属性,或从控制器联机导入属性。
此异常已在版本 1.6.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
使用仿真器时,最初不会生成 PDF 报表 [3880034]
使用仿真器时,初次按下按钮时不会生成 PDF 报表文件。再次按下此按钮可生成报表。
此异常已在版本 1.6.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
执行标签导入操作期间,FactoryTalk Optix Web 编辑器可能无响应 [3795569]
在执行大型脱机标签导入操作期间,
FactoryTalk Optix
Web 编辑器可能无响应。尝试从控制器联机导入标签,或使用
FactoryTalk Optix
桌面编辑器。
此异常已在版本 1.6.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.5.0 中。
并非始终支持特殊字符 [2123530]
Git 存储库名称和 ODBC 数据库名称不支持特殊字符;此外在 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器的“设计时”无法使用汉语、韩语或日语输入法。
此异常已在版本 1.6.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal