高级功能步骤
设置默认外部代码编辑器。请参见set-the-default-code-editor.html。
将 Visual Studio Code 设置为默认外部代码编辑器。请参见set-the-default-code-editor.html。
将 Visual Studio 设置为默认外部代码编辑器。请参见set-the-default-code-editor.html。
可从以下位置下载示例项目:
先决条件
可以通过以下方式移动证书:
- 手动,仅在 Windows 目标上使用 Windows 资源管理器。
- 远程,通过使用FactoryTalk Remote Access。
- 通过使用相同的应用程序。
- OPC UA
- 在项目视图中,双击与 OPC UA 客户端关联的OPCUATagImporter对象。中间的窗格中将显示编辑器。
- 在选择文件中:
- 如果已列出证书,请选择证书并选择选择。
- 如果未列出证书:
- 在选择文件中:
- 如果已列出私钥,请选择私钥并选择选择。
- 如果未列出私钥:
- 报表
- 在属性中,编辑对象属性。
- 通过双击对象并在UI 编辑器中对其进行编辑,可以设计 UI。
- C#
- 在主工具栏中,选择打开 .NET 解决方案。默认的外部代码编辑器将打开。小贴士: 我们建议使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
- 保存CSPROJ文件。
- 编译项目。
- 在 Visual Studio 或 Visual Studio Code 的调试模式下,打开要检查的 NetLogic。
- 执行以下操作之一:
- 如果 NetLogic 在运行时,请选择Start Debugging或按。F5
- 如果 NetLogic 在设计时,请在FactoryTalk Optix Studio中右键单击 NetLogic 并选择要执行的方法。
- 调试代码。有关在 Visual Studio 中进行调试的更多信息,请参见首先查看调试程序 - Visual Studio (Windows) | Microsoft 文档。有关在 Visual Studio Code 中进行调试的更多信息,请参见在 Visual Studio Code 中进行调试。
- C# 示例应用程序
- 使用为项目名称保存的默认参数创建新项目。请勿修改除项目名称外的默认项目参数。有关更多信息,请参见create-a-project.html。
- 创建新的运行时 NetLogic。请参见create-a-netlogic.html。
- 在项目视图中,右键单击NetLogic文件夹,然后选择 。
- 保存代码。
- 在项目视图中,展开数据存储文件夹。
- 选择数据库。
- 双击 NetLogic。外部代码编辑器将打开。
- 保存该项目。
- 排列界面元素。
- 容器步骤有关动态链接的更多信息,请参见create-dynamic-links.html。小贴士: 如果未看到所需选项,请选中显示全部复选框。
选择 可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见add-a-client-device.html。
运行
提供反馈