Loading
新聞稿
Recent ActivityRecent Activity

洛克威爾自動化奪得第6屆年度物聯網(IoT)突破獎的「年度工業物聯網解決方案」獎項

享負盛名的年度物聯網突破獎表彰傑出的物聯網


分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
IoT Breakthrough Award 2022

MILWAUKEE市,2022年1月13日 — 全球最大的工業自動化和數位轉型企業洛克威爾自動化公司(Rockwell Automation, Inc.,NYSE: ROK)宣佈,旗下的FactoryTalk Edge Gateway解決方案在第六屆年度物聯網突破獎(IoT Breakthrough Awards)評選活動中獲選為「年度最佳工業物聯網解決方案」,該活動由IoT Breakthrough舉辦,這是一個專業的市場情報平台,表揚全球物聯網市場上傑出的公司、技術和產品。

洛克威爾自動化榮獲了多項物聯網突破獎,包括2020年「年度最佳工業物聯網創新者獎」和2021年「年度最佳工業物聯網公司獎」。

使用FactoryTalk Edge Gateway解決方案,製造商可以輕鬆存取、瞭解和利用數據並做出明智決策。該解決方案簡化工業設備橫跨機台設備與自動化資產的數據蒐集、具體化與組織化,從源頭即獲取大量的數據完整性。從邊緣到雲端的IT/OT融合提供了正確的基礎,有助企業做出最佳決策。

FactoryTalk Edge Gateway軟體統一了來自工業來源、控制或自動化系統的數據。該軟體可與各類雲端、工業物聯網和大數據應用整合。它還使用 OPC-DA(自動化行業的互操作性標準)存取KEPServer Enterprise數據以實現第三方連接。這樣可以最大限度地提高營運洞察力,並提供360度全方位的業務視角,從而簡化和自動化用於IT應用的單一整合解決方案中的數據存取。

洛克威爾自動化軟體與控制業務副總裁Brian Shepherd表示:「生產流程和機器產生大量的數據,在地點、實境和時間合適的情況下,這些數據可以從分析、機器學習、連結工作體驗、數位孿生等方面,挖掘新的潛在價值來源。FactoryTalk Edge Gateway軟體簡化了OT數據的蒐集、具體化和組織化,為決策構建了高度完整的數據基礎。該基礎和發現新見解的能力可幫助製造商達到目標。」

物聯網突破獎計劃旨在表彰全球物聯網領域的創新者、領導者以及有遠見者,包括工業和企業物聯網、智慧城市技術、居家物聯網和家庭自動化、車聯網等。今年的計劃吸引了來自世界各地超過3,850家企業參與。

IoT Breakthrough董事總經理James Johnson稱:「工業領域的業者很難整合來自不同來源的數據,也很難將不同來源的具體數據增加到IT層。這使得他們無法在企業層面發現可能改變遊戲規則的關鍵資訊。FactoryTalk Edge Gateway解決方案不僅可以豐富OT數據,在最重要的OT”邊緣”增加關鍵具體資訊,還能以靈活的通用資訊模型交付給IT應用,讓企業獲取關鍵資訊,從而增加競爭優勢。正因如此,我們將其評為『年度最佳工業物聯網解決方案』。祝賀洛克威爾自動化連續第三年獲此殊榮。」

此外,FactoryTalk Edge Gateway軟體可自動從控制器中發現高速、具體的OT數據,並將其整合成為控制工程師可以配置的邏輯通用資訊模型。這種通用資訊模型可以加速類似裝配線的設置,第三方數據並可更加充實資訊模型。可以將其對應到地端或雲端應用,輕鬆加速IT/OT融合。

已發佈 2022年1月13日
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
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化新款類比安全性I/O模組符合失效安全需求