Loading
新聞稿 | 五月 27, 2025

Volga利用洛克威爾自動化的EtherNet/IP機櫃內解決方案,將控制面板佈線時間縮短66%

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A panel builder from Volga, a Rockwell Automation System Integrator Partner, installs EtherNet/IP In-cabinet Solution in a control cabinet.

威斯康辛州密爾瓦基市,2025年5月27日-全球最大的工業自動化和數位轉型公司洛克威爾自動化公司(NYSE:ROK),今天宣佈洛克威爾系統整合商合作夥伴、巴西電氣面板和自動化系統製造商Volga,使用洛克威爾自動化新推出的EtherNet/IP™機櫃內解決方案,將控制面板佈線時間縮短66%。結果凸顯出支援乙太網路的技術,如何幫助製造商更高效地設計和製造永續且具更高品質的控制面板。

對控制面板進行硬接線可能是一個耗時、容易出錯且成本高昂的過程,尤其是在快速客戶決策和快速交付,對於保持競爭優勢至關重要的市場中。作為一間經歷過這些挑戰的製造商,Volga能夠進行時間研究,將傳統佈線方法與新的EtherNet/IP機櫃內解決方案進行比較。成果:佈線時間縮短66%,面板佔用空間減少36%,重量減輕32%。

洛克威爾自動化全球產品經理Kelly Passineau 表示,「EtherNet/IP機櫃內解決方案正是面板製造商和系統整合商當今所需要的,更快的部署、簡化的佈線和更少的材料使用。事實證明,這項新技術在加速智慧製造的同時,支援永續發展目標方面具有巨大優勢。」

在測試期間,Volga的工程團隊組裝兩個相同的控制面板。面板1,使用傳統的硬佈線,花費20多個小時才能完成。面板2,使用EtherNet/IP機櫃內解決方案,在不到7小時內完成。

Volga商務總監Carlos Leopoldo表示,「我們團隊的反饋非常正向。他們發現這項技術易於使用,並讚賞連接的可靠性。最重要的是,他們看到生產力明顯提高。我們很高興能為客戶提供該解決方案,因為支援更快的交付、降低營運成本,並有助於實現永續發展目標。」

與傳統的硬佈線方法相比,這種新的解決方案減少銅、電纜和塑膠的使用,還可以説明支持製造商日益關注環保營運。

Leopoldo表示,「對於我們部分的客戶來說,第一個問題是關於永續性。該解決方案有助於減少我們對環境的影響,同時縮短交貨時間,幫助我們信守承諾,讓客戶的生活更簡單。」

Volga早期採用此解決方案是其持續使命的一部分,即透過創新和技術引領,為客戶帶來可衡量的價值。

在此處瞭解有關Ethernet/IP機櫃內解決方案的更多資訊。

已發佈 2025年5月27日


主題: Sustainability EtherNet IP Network Ethernet IP In-cabinet Solution
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left Volga 利用洛克威爾自動化的EtherNet/IP機櫃內解決方案,將控制面板佈線時間縮短66%