Loading
新聞稿

Connected Components Workbendh軟體可縮短獨立作業機器設計時間

最近所釋出的連接組件工作台(Connected Components Workbendh)軟體可創造出更熟悉以及更有效率的設計環境

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Connected Components Workbench software logo

(2018年7月12日 密爾瓦基) 機器建構人員現在可使用最近所更新的設計和組態設定軟體,將各種單獨作業的機器推出到市面上。洛克威爾自動化公司最近所釋出的連接組件工作台(Connected Components Workbendh)軟體,可讓Logix的使用者覺得更加得心應手,並且包含各種新的功能,幫助他們縮短編輯程式的時間。軟體提供了各種洛克威爾自動化硬體所需要的控制器程式編輯、裝置組態設定以及人機介面編輯等功能。

新增的一個指示命令工具列將各種程式編輯元件都整理在其中,因此可讓設計人員輕鬆搜尋、拖曳和放置各項指示命令到階梯式邏輯編輯器中。而對於比較喜歡使用鍵盤的設計人員,也可以快速透過ASCII文字輸入階梯式邏輯。設計人員現在也可以將其指示命令的名稱從預設的IEC主題切換成為Logix主題。這樣可以讓他們使用平時較常用的一些專有名詞來編輯機器程式,幫助他們提高工作的效率。

設計人員現在可以在連接組件工作台軟體和RSLogix 500或Studio 5000軟體之間進行雙向的代碼拷貝和複製作業,這種可以重新使用代碼的功能,可幫助設計人員提升小型的獨立作業機器的功能,將其從Allen-Bradley MicroLogix控制器轉變成是Micro800控制器,這也可以幫助他們對使用Allen-Bradley CompactLogix控制器的大型機器進行標準化作業。

連接組件工作台軟體可支援所有的Micro800控制器,包括新的Micro870可程式化邏輯控制器。這款控制器可以搭配在大型獨立作業的智慧型機器或系統中的多個微型PLC而使用。這款軟體也可支援PanelView 800圖形終端、PowerFlex磁碟機、SMC軟性啟動裝置、Kinetix組件賜福磁碟機,以及如Guardmaster 440C-CR30安全繼電器和GuardShield 450L光柵等各式不同的安全裝置使用。

 

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 新釋出軟體更缩短獨立作業機器的設計時間