Loading
新聞稿 | 二月 26, 2024
Recent ActivityRecent Activity

釋放 HMI 領域全新可能性!洛克威爾自動化推出 FactoryTalk Optix 系列

結合基於雲端的軟體和硬體,提供更多選擇、創新和敏捷性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

【台北訊,2023 年 2 月 26 日】全球工業自動化和資訊企業龍頭洛克威爾自動化推出 FactoryTalk® Optix™ 系列產品,協助業界建立多功能人機介面(Human Machine Interface,HMI)解決方案,打造更創新的工業自動化設計,滿足多樣化市場需求並加速中小企業數位轉型。

FactoryTalk Optix 系列包括洛克威爾自動化的 HMI 平台和遠端存取軟體,以及嵌入式邊緣運算模組和多種部署選項;FactoryTalk Optix 軟體透過物件導向設計、精靈式(Wizard-based)工作流程和預先建立程式庫提供無限的靈活度和效率。FactoryTalk Optix 系列提供開放式架構及設計、部署、連線和擴充功能,企業因而能夠以更加直覺、易使用的程式設計模組建立創新應用程式。

洛克威爾自動化軟體與控制資深副總 Brian Shepherd 表示:「在快速變遷的時代,最好的技術應針對敏捷性而設計,洛克威爾自動化持續推出雲端解決方案,FactoryTalk Optix 系列提供跨 HMI 解決方案生命週期的選擇和靈活度,克服開發與應用限制和改善多人協作,並支援持續發展工作流程的全新功能,藉此大幅提高生產力。」

全球自動拉伸包裝機領導廠商 Wulftec International 營運副總 Guy Lopes 表示:「FactoryTalk Optix 系列是一種開放式的解決方案,改變既有規則賦能更多人協作,透過網頁式設計和測試及整合版本控制,更快速地設計創新設備,這對品牌來說是很大的優勢,很高興這個系列產品成為我們機台的標準配備。」

使用者可透過 FactoryTalk Optix 系列產品自選技術組合。洛克威爾自動化的客戶在首次使用視覺化軟體設計 HMI 應用程式時,即可以洛克威爾自動化和第三方控制器原生搭配使用,並在所選硬體中執行。使用者藉由專為相互操作性和完整 OPC UA 支援所設計的軟體,連接到不同第三方軟體、裝置或系統,且僅需為所用功能付費,減少在未使用功能的非必要支出。此外,透過無縫訪問遠程 VPN,FactoryTalk Optix 軟體不限流量提供部署選擇與遠端支持,適合各種中小企業產業應用需求。

工業、能源領域技術研究與諮詢領導品牌 ARC Advisory Group 副總裁 Craig Resnick 表示:「雲端基礎架構和軟體即服務(SaaS)產品在業界的各個角落皆展現無窮價值,製造業也不例外。洛克威爾自動化的 FactoryTalk Optix 系列透過雲端和地端創造 HMI 領域的全新可能性,協助使用者透過無縫訪問實際距離遙遠的基地以建立更具創新精神的設計和擴充,同時提供更靈活的部署選擇,包括支援專用圖形終端機和工業電腦等,滿足各種應用需求。」

FactoryTalk Optix 產品組合包含五項核心解決方案:

FactoryTalk® Optix™ 軟體
FactoryTalk Optix software 軟體是一個 HMI 視覺化平台,使用者可以透過瀏覽器存取或下載至地端操作。此軟體內含多人協作、網頁式設計和測試,以及整合版本控制等功能,提供彈性、可擴充性和相互操作性,使用者可設計和部署符合其需求的 HMI。

OptixPanel™
OptixPanel 圖形終端機是密封式的 HMI 設備,預先搭載 FactoryTalk Optix 和 FactoryTalk Remote Access 軟體授權,首次啟動即可多合一運作;預先安裝的封閉式作業系統(OS)亦可降低執行和維護風險。

FactoryTalk® Remote Access™ 解決方案
FactoryTalk Remote Access 提供安全遠端連線,使用者可以從全球任意地點檢視、協助、管理和進行故障排除,加速團隊回應需求並解決生產問題。其跨越地理位置限制,可將特定領域專家快速連線至關鍵問題,提高反應能力並減少出差和資產停機的相關成本。

ASEM™ 6300 工業電腦
ASEM 6300 Industrial PCs 工業電腦有盒裝和面板兩種形式並提供客製化,利用 FactoryTalk Optix 軟體發揮創新,將 HMI 解決方案無縫部署到最貼近客戶需求的 ASEM 6300 裝置。.

嵌入式邊緣運算模組
嵌入式邊緣運算模組 提供套裝解決方案,可以在本機和遠端處理視覺化資料,同時保持隨客戶需求變化升級和擴充系統的能力。

FactoryTalk Optix 軟體現已推出第 1.2 版,具備 50 多項全新功能,並提供英文、義大利文、法文、西班牙文和中文版本。了解更多關於 FactoryTalk Optix 產品組合的資訊:https://www.rockwellautomation.com/zh-tw/solutions/hmi/optix.html

已發佈 2024年2月26日



主題: Digital Transformation
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 釋放 HMI 領域全新可能性!洛克威爾自動化推出 FactoryTalk Optix 系列