Loading
新聞稿

洛克威爾自動化發表新版分析軟體,為製造業簡化生產數據分析及提升產能

落實智慧製造邁入企業聯網

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
洛克威爾自動化發表新版分析軟體,為製造業簡化生產數據分析及提升產能 hero image
Main Image

(2018 年 4 月 25 日,台北市) 迅速制定並縮短生產週期、將收益最大化是現今企業保持競爭力的必要條件。洛克威爾自動化今日發表旗下 FactoryTalk® Analytics系列軟體平台新版本功能,此高階分析平台可協助企業快速並果斷地作出最佳決策,全新功能可讓製造商、生產商以及營運人員,深入瞭解營運與生產狀況、並大幅降低營運環境的複雜性。

企業透過FactoryTalk Analytics 取得並連接網路的邊緣裝置及整個企業內部等資料來源,並進行智慧整合後,在靠近資料來源的一側解決問題、透過在邊緣裝置一側的資料分析,即時地就地解決生產問題。FactoryTalk Analytics 同時整合「機器學習」功能,深度學習生產和營運的過程,並總結數據資料、歸納趨勢,讓使用者提前預知並預防問題的發生。

FactoryTalk Analytics 將已在消費者體驗領域中普及的現代化用戶體驗功能,引入生產環境中。FactoryTalk Analytics 專注於改善使用性和提高生產力,提供類似網路生產資料的搜尋功能及自助式詳細瀏覽功能,讓使用者能夠根據數據資料快速作出決策。

洛克威爾自動化更結合 Microsoft® Azure™ 雲端應用作為 FactoryTalk Analytics 的首選平台,共同開發和推廣從邊緣到雲端的先進物聯網解決方案。

在FactoryTalk Analytics 正式發表之前,洛克威爾自動化開發了多個客戶測試點,進而產出多款更易於使用、且更快展現價值的目標驅動型應用(Purpose-Driven Applications)。

在一家太陽能電池板製造商測試點中,客戶使用 FactoryTalk Analytics 連接遍佈多家工廠的早期系統資料來源。現在,該客戶能夠高效管理本地資料和雲端資料、大幅縮短停機時間,同時節省高達數百萬美元的 IT 支出。

另一家參與測試的全球汽車製造商則利用 FactoryTalk Analytics 技術提高了營運效率。這些目標驅動型應用(Purpose-Driven Applications)將資料從分散系統中彙集在一起,這不但是過去難以實現的,同時也是工作人員調查生產問題的瓶頸所在。該解決方案讓生產經理和高層管理者能夠以全新視角審視營運重點,並助其更加準確地預測生產目標。

洛克威爾自動化公司董事會主席暨執行長 Blake Moret 表示:「智慧製造技術有能力消除組織孤島之間的盲點,讓用戶直接接觸到資訊。憑藉在生產應用領域積累的豐富經驗,加上兼具控制和資訊功能的技術優勢,我們可以幫助現有和新建工廠有效提升生產力。值得一提的是;我們的合作夥伴可以利用這些解決方案提高自身產品的價值。」
 
 
洛克威爾自動化亞太區總裁 Joseph Sousa則指出:「在快速變化的生產環境中,迅速解決問題、甚至提前預知問題,進而避免業務中斷的風險,在任何領域或行業都是至關重要的一項能力。像亞太地區這樣高速發展的區域,亟需 FactoryTalk 這種高階分析平台,讓用戶可以解決問題、創造業務成果,永保競爭力。」

FactoryTalk Analytics 於去年 11 月以「Project Scio」為名開始多點測試,現已正式於全球發表上市。

媒體連絡人:

洛克威爾自動化 
林怡君 02-66188202
nlin@ra.rockwell.com

奧美公關 
許媛晴 02-7745-1505
Christieyc.hsu@ogilvy.com

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

Subscribe

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 落實智慧製造邁入企業聯網