Loading
新聞稿

洛克威爾自動化助抗疫 提供軟體免費試用

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
洛克威爾自動化助抗疫 提供軟體免費試用 hero image

(2020年4月14日,工商時報訊)台灣自動化行業的模式,大致分爲Project  Based(大型專案為基礎)模式,以及OEM(設備機台製造商)模式,其中OEM受新冠肺炎疫情的影響超乎預期,迫於出口訂單無法交貨,致使業者生意下滑大約三至四成。

美系自動化大廠洛克威爾自動化(RockwellAutomation)的OEM佔比約30%,該牌台灣公司副總巫泉興表示,尤其是專門做機械出口的OEM受影響最嚴重,因爲航空運輸量減弱,機器不見得能運送出去,就算機器能出口到客戶所在的國家,但台灣人出不去,即使人出得去也有隔離期限制,因此多半無法前往客戶所在地做試車、安裝、交付等動作。製造商雖然有接單,但無法交貨,代表訂單也無法完成,在洛克威爾的OEM客戶當中,這樣的情況大量存在。

而Project  Based案件則以位在台灣居多的電子/電力產業、半導體等終端客戶為主,因爲台灣的疫情控制得當,目前尚未聽聞有案子被取消,但是這些產業的新廠時程難免遞延,連帶資本支出也會往後遞延。這次受疫情影響,客戶端工廠執行過程中對生產、消耗的維護雖然仍保持常態,但是新廠計劃建廠時間少則遞延約半年以上,且不少台灣客戶對未來市場帶有風險評估。

好消息是,過去一兩年,洛克威爾在物聯網、人工智慧、遠距管理等方面不斷發展解決方案。現在受到疫情影響,客戶人員移動力不足,需要用遠距或分組辦公,客戶對自動化遠距控制、虛擬控制方面的詢問度增加,巫泉興說,洛克威爾還特別針對工業的遠距控制、管理、溝通及相關的控制平臺,提供軟體免費試用至2020/6/30截止 (馬上體驗),相信疫情結束之後,能加速相關業務的推動。

這次疫情是否具有帶動智慧製造相關市場需求的力道?巫泉興認為還有待觀察,至少目前還沒有人實質獲益。但是遠距控制、工業控制等新科技的相關工具、設備改善等,他認為會有加速的可能性。

此外,鑒於新冠肺炎疫情尚不明朗,洛克威爾自動化第一時間為客戶提供線上學習課程,無須外出,即可提升專業技能。

查看更多線上課程。

(文/ 工商時報 陳逸格)

原文報導請參考:

工商時報:https://ctee.com.tw/industrynews/automation/252242.html

 

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化助抗疫 提供軟體免費試用