Loading
新聞稿
Recent ActivityRecent Activity

洛克威爾自動化將新型 PowerFlex® 變頻器整合到 CENTERLINE® 馬達控制中心,提供即時預測分析優勢

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PowerFlex MCC

非預期停機時間每年讓製造商流失數十億美元。來自洛克威爾自動化的最新工業自動化硬體,旨在改良這些結果。

若想提高正常運轉時間,賦予即時預測分析、營運智慧以及高效能馬達控制的能力是其中的關鍵。CENTERLINE 2100馬達控制中心(MCC)配置有最新PowerFlex 755TS變頻器,可交付此解決方案。

CENTERLINE 2100馬達控制中心在一個集中統一的套裝中提供動力和程序控制。製造商可經由在MCC中整合馬達控制與動力,提高安全性、生產力和可靠性。不僅如此,CENTERLINE MCC的遠距監看和控制功能具有安全性更強化的特色,有助於保障人員與設備安全。

新型PowerFlex 755TS驅動器搭載取得專利的TotalFORCE®控制,專為嚴苛的工業馬達控制應用所設計。此技術可實現即時預測分析。自動化調試。適應性控制與高效馬達控制,可保持營運的運轉維持在尖峰效能。

這一項工業自動化解決方案,可從下列層面協助石油天然氣以至食品與飲料生產商:

  • 增加運作時間
  • 促進既有營運的生產力
  • 減少能源與維護所耗費的成本
  • 提高安全性

對於停機時間可每小時損失上千美元的產業而言,此智慧技術帶來的即時資料能夠賦予安心保障,而且只需要六個月就能達到能源節省上的ROI。

已發佈 2022年6月6日

關於洛克威爾自動化

洛克威爾自動化公司(NYSE: ROK)為工業自動化與數位轉型的全球領導者。我們結合了人們的想像力和科技的潛力,擴展人類的無限可能,提升全球生產力與永續能力。洛克威爾自動化總部設於威斯康辛州密爾瓦基市,旗下有多達25,000名問題解決專家,齊心致力於服務遍布超過100國的客戶。有關我們如何為眾多工業領域的業者實現企業聯網,請造訪www.rockwellautomation.com。

主題: Low Voltage AC Drives Low Voltage MCCs

訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞、思惟領導力與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化將新型 PowerFlex® 變頻器整合到 CENTERLINE® 馬達控制中心,提供即時預測分析優勢