Loading
新聞稿

洛克威爾自動化 PowerFlex 755T 變頻器擴充 TotalFORCE 功能、增大功率範圍

現變頻器可適用於 10 到 6,000 馬力的應用

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

(2018 年 11 月 8 日,密爾沃基)洛克威爾自動化 Allen-Bradley PowerFlex 755T 交流變頻器擴充 TotalFORCE 技術並擴大功率範圍。此款變頻器現可提供更大的功率範圍,幫助 10 到 6,000 馬力(7.5 到 4,500 千瓦)的應用提高生產率,還可以降低生命週期內總體使用成本。本次擴展提供了低諧波、能量回饋以及共公共母線系統組態,擴展更多應用場景。

TotalFORCE 專利技術的功能擴展還包括更強大的自我調整控制能力。隨著時間的推移,被控機器特性隨之變化,TotalFORCE技術可以讓變頻器對此予以自動補償。自我調整整定功能利用多達 4 個自動跟蹤的諧波濾波器,防止那些可能影響品質、增加能耗或導致機器過早磨損的共振和抖動。

此外,預測性維護功能還可以即時提供有關變頻器壽命的資訊。通過對諸如溫度、電壓和電流等操作特性的監控,變頻器能夠計算出關鍵元件的剩餘壽命並將此通知用戶。這樣用戶就可以及早處置,避免意外停車。

“借助 TotalFORCE 技術,PowerFlex 755T 變頻器使用者能夠以主動的方式提高機器的正常執行時間。變頻器可以將應用的狀態資訊傳輸至控制系統,而這對縮短停車時間和提高生產率而言有著重要意義,”洛克威爾自動化產品經理 Brad Arenz 說。“變頻器的自我感知能力不但可以提高可靠性,還能讓維護工作更為簡便易行。”

PowerFlex 755T 變頻器原提供 160 到 3,000 馬力的功率範圍。功率範圍得到擴展後,PowerFlex 變頻器能夠更好地適應需要降低諧波的泵機和風扇等大功率應用,以及起重機和吊車等具有防搖功能需求的能量再生型應用。產品包括: 

  • PowerFlex 755TL 變頻器:PowerFlex 755TL 變頻器採用有源前端技術和內置諧波濾波器來減少諧波失真。變頻器現已支持 10 到 1,800 馬力(5 到 1,400 千瓦)。
  • PowerFlex 755TR 變頻器:PowerFlex 755TR 變頻器包含能量再生和低諧波解決方案,功率範圍為 10 到 6,000 馬力(5 到 4,500 千瓦)。此款變頻器可將再生能量輸送回電源進線,降低能耗和成本,構成一個更節能的解決方案。
  • PowerFlex 755TM 變頻器系統:本系統可在公共母線結構中滿足多個電機協調和能量再生的需求,幫助使用者構建理想系統。為了優化系統需求並滿足功耗要求,使用者可從一系列預設模組中進行選擇,電機側逆變器的功率範圍為 250 到 6,000 馬力(160 到 4,500 千瓦),回饋匯流排電源功率的範圍為 70 到 4,800 千瓦。

其它新功能包括:可在 EtherNet/IP 網路上提供多個高級安全功能的整合安全模組;可改善起重應用穩定性的防搖功能;以及能夠提高節能效果的永磁電機控制功能。

所有這些新的 TotalFORCE 技術結合在一起,可以幫助用戶在 PowerFlex 755T 變頻器的整個生命週期內縮短試執行時間、優化性能、簡化維護工作並方便維修,從而支援更廣的應用範圍。


Allen-Bradley、PowerFlex 和 TotalFORCE 均為洛克威爾自動化公司的商標。

EtherNet/IP 為 ODVA 的商標。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化 PowerFlex 755T 變頻器擴充 TotalFORCE 功能、增大功率範圍