Loading
新聞稿
Recent ActivityRecent Activity

洛克威爾自動化獲頒2022 CIO 100大獎

Foundry的CIO提名洛克威爾自動化為2022年CIO 100大獎的得主。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
洛克威爾自動化獲頒2022 CIO 100大獎 hero image

Foundry的CIO 100大獎專門用來表揚企業在IT上的卓越表現和創新

密爾瓦基市,2022年3月21日-Foundry的CIO提名洛克威爾自動化為2022年CIO 100大獎的得主。CIO 100大獎已歷經超過30載,專門用來表彰全球各地展現出卓越IT策略與營運的創新企業組織。

「本年度的CIO 100大獲獎者代表了意志力、創新與深耕的團隊合作。許多專案計畫有關於簡化資料流程與提供促進事業的洞見、元宇宙的實現等創新,以及在疫情期間經由琳瑯滿目的方式來驅動價值。」Foundry (前身為IDG Communications, Inc)的客戶經驗與營運集團副總裁Anne McCrory表示,「我們非常榮幸能夠展示這些成就並表揚幕後功臣,並將在八月於加州的CIO 100大座談會以及頒獎盛典再次聚首以對團隊所帶來的貢獻進行表彰。」

「CIO 100大獎是一項廣受尊崇的計畫,洛克威爾自動化基於下列企業層面的轉型努力而獲此殊榮:1) 根據智慧聯網的產品/服務所交付的成果;2) 重新定義員工與客戶體驗;以及3) 重新校準事業營運模型(加工與技術)支援以訂閱為基礎的服務。」資深副總裁暨數位與資訊長Chris Nardecchia說道,「轉型絕非易事,需要組織所有部門的全力投入以及想要改變的決心。單憑個人或小團體無法推動轉型議程,而是需要整個執行領導團隊與其組織的齊心協力。除了例行事務的必要性以外,還必須要掌握轉型所可能帶來的破壞,此為企業整體勝出不可或缺的要素。此獎項彰顯出洛克威爾自動化在帶領客戶進行轉型旅程中,跨部門方針及與公司策略協調一致所佔有的影響力極其重要。」

洛克威爾自動化是全球最大規模致力於工業自動化與資訊的公司。AllenBradley®與FactoryTalk®在全球市場的產品旗艦品牌地位,持續獲得卓越表現的肯定。洛克威爾自動化與多間組織合作,利用彈性化的服務選項或依不同應用而定的工業自動化技術設定,讓廠房或運作效能達到最佳化。獲獎公司的代表人員將在CIO 100大座談會與頒獎盛典中領取此項殊榮。

Main Image

關於CIO 100大獎:

年度CIO 100大獎專門用來表揚100家以新創途徑運用IT來交付事業價值的組織與其團隊,這些途徑可用來開創競爭優勢、最佳化事業程序、促進成長或提升與客戶之間的關係。此獎是企業的卓越表現獲得肯定之標章。榮獲2022年CIO 100大獎之計畫的相關報導,將在CIO.com線上提供。  

 

關於CIO

CIO的宗旨在於以領先群倫的同儕洞見和事業策略、創新與領導統御的專業,吸引企業CIO及事業科技領導人的關注焦點。隨著企業組織在數位轉型中茁壯,CIO提供讀者在職涯發展上的關鍵洞見,包括認證、聘任實務與技術開發。獲獎的CIO產品組合,可為事業科技的領導者提供IT趨勢方面的分析和見解,以及在達成事業目標的過程中以IT角度出發的敏銳洞察。CIO由Foundry (前身為IDG Communications, Inc.)發表出版,該公司資訊詳見http://www.foundryco.com  
 

關於洛克威爾自動化

洛克威爾自動化公司(紐約證券交易所代碼(NYSE):ROK),是工業自動化與數位轉型的全球領導者。我們結合了人們的想像力和科技的潛力,擴展人類的無限可能,提升全球產業的高度產能與永續性。洛克威爾自動化的總部設於美國威斯康辛州密爾瓦基市,我們聘用了大約24,500名問題解決專家,致力於服務遍布超過100個國家的客戶。欲知更多有關我們如何協助眾多工業企業公司實現Connected Enterprise®聯網企業,請造訪www.rockwellautomation.com.

 

媒體聯絡人
Chaya Jacobs
洛克威爾自動化
414.305-2784
cjacobs@rockwellautomation.com

已發佈 2022年3月20日
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
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化獲頒2022 CIO 100大獎