Loading
新聞稿

洛克威爾自動化攜手 PTC 推出組合產品,助力工業企業實現數位化轉型

全新 PTC 支持版 FactoryTalk InnovationSuite 將複雜過程化繁為簡,助工業企業加快數位化轉型步伐,進而提升生產率

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
FactoryTalk InnovationSuite powered by PTC logo

(2018 年 11 月 12 日,密爾沃基和麻塞諸塞州尼德姆)洛克威爾自動化與 PTC 今日宣佈,雙方合作推出PTC 支持版 FactoryTalk InnovationSuite。該軟體套件可為決策者提供更有效的數據和深度資訊,幫助企業優化工業運營並提升生產率。該全新套件可一站式展示企業內部資訊,讓運營和系統狀態一目了然。這款組合產品是雙方自今年 6 月宣佈戰略合作夥伴關係以來首次在技術上的強強聯合。

PTC 支援版 FactoryTalk InnovationSuite 可有效改進車間中各運營技術 (OT) 設備的連通性,以本地模式為常用工業設備之間實現快速、可擴展且安全的通信提供支援。加上來自資訊技術 (IT) 應用程式和系統的數據,決策者可以通過數位化方式全方位掌握企業各處的工業設備、生產線和設施情況。

“這款產品的獨到之處在於,它很好融合了工業、技術和車間專業人員的知識專長,讓企業能夠更好地利用 IIoT 的各項優勢。”洛克威爾自動化待任企業客戶與軟體高級副總裁 John Genovesi 說。“現在我們將來自 PTC 的創新型解決方案與洛克威爾自動化的先進分析和製造運營管理 (MOM) 技術相結合,推出優勢顯著的行業解決方案。”

“我們正在改變尖端技術在工業環境中的應用方式。”PTC 戰略合作夥伴部門負責人 Catherine Kniker 表示。“製造商雖然親眼見證了數位技術的迅猛發展,但在製造執行層面仍然遵循傳統的業務運作模式。這款軟體套件提供了全方位的運營智慧方案,可消除不同運營部門之間的壁壘,幫助企業加快實現價值轉化並重塑企業的競爭模式。”

這款組合產品中囊括了 FactoryTalk® Analytics、MOM 平臺,以及 PTC 基於 Kepware® 工業互聯及 Vuforia® 增強現實解決方案打造的 ThingWorx® 工業物聯網平臺。這款組合產品主要具備以下應用優勢:

  • 直觀易用的介面:整合多個 IT 和 OT 數據來源,並提供符合使用者角色的展示方式,方便使用者一站式瞭解運營情況。例如,運營經理可以先查看一個或多個工廠的運營情況,然後再研究特定設備的性能或 OEE 影響因素。
  • 自動化高級分析:通過對 IT 和 OT 數據來源進行自動化高級分析,將海量原始數據轉化為具有實際價值或前瞻意義的資訊,提高性能並減少停機影響。強大的人工智慧 (AI) 技術可將分析過程化繁為簡,讓用戶能夠提前應對各種問題,避免嚴重故障的發生。
  • 增強現實 (AR):更高效、更有效地展現現實世界中的數位化資訊。AR 可實現更高效的培訓、更廣泛的知識共用以及更高的首次修復率。以維護工作為例,借助這款組合產品,技術人員能夠獲得包含即時性能和維修歷史資訊的數位化工作指令,從而更好地診斷問題並一次性將設備修復完好。

有關洛克威爾自動化和 PTC 合作的詳細資訊,請訪問 FactoryTalkInnovationSuite.com。


關於 PTC (NASDAQ: PTC)

PTC 致力於幫助全球各地的企業在智慧互聯的趨勢下重塑產品設計、製造、操作和維護的方法和思路,實現轉型。1986 年,我們對數字 3D 設計進行了徹底變革,並於 1998 年率先推出基於互聯網的產品生命週期管理。如今,借助我們領先的工業創新平臺和經過實際考驗的解決方案,您可以依託實體世界和數位世界的深度融合創造更大價值。PTC 將助力製造商以及合作夥伴和開發人員的生態系統利用物聯網和增強現實技術的廣闊前景不斷推動創新,共創未來。

  

FactoryTalk 是洛克威爾自動化的注冊商標。

PTC、ThingWorx、Kepware 和 Vuforia 是 PTC 公司或其在美國和其他國家/地區的子公司的商標或注冊商標。

gWorx、Kepware 和 Vuforia 是 PTC 公司或其在美国和其他国家/地区的子公司的商标或注册商标。

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 新聞稿
  5. Chevron LeftChevron Left 洛克威爾自動化攜手 PTC 推出組合產品,助力工業企業實現數位化轉型